Max. Dateiengesamtgröße
Legt fest, welchen Speicherplatz die Archivdateien der Archivdefinition maximal einnehmen dürfen. Wird die hier (in Kilobyte) angegebene Größe überschritten, werden die ältesten Archivdateien gelöscht. Dies dient dazu, die Festplatte vor einem Überlauf zu schützen.
Die maximale Dateiengesamtgröße ist auf 40.000 kB beschränkt und kann nicht geändert werden.
Eine zusätzliche Methode zur Begrenzung der Archivdaten auf der Festplatte wird über den Parameter Max. Anzahl Dateien ermöglicht.
Parameter für Modul: