Rezept vor Manipulation schützen

Wird dieser Parameter aktiviert, dann wird beim Speichern der Rezeptdatei eine Prüfsumme über den Inhalt und den Namen der Datei nach einer komplexen Formel gebildet und im Header der Datei abgespeichert. Beim Laden der Rezeptdatei wird geprüft, ob die Prüfsumme korrekt ist. Falls nicht, kommt die Rückgabe FileCorrupted und die Datei kann nicht geladen werden. Die Prüfsumme ermöglicht das Erkennen von Modifikationen des Inhalts und des Namens der Rezeptdatei.
Abbildung 1. Wenn eine XML-Rezeptdatei extern manipuliert wurde, wird beim Versuch die Datei zu laden oben in der Alarmzeile sowie in der RecipeView unter „Status:“ eine Fehlermeldung angezeigt.

Parameter für

Modul Rezepte:
Rezeptklasse (nur Standard-Server ab Version 7.3 SP1)