Variable für Schreibtrigger

Bestimmt eine Variable, deren Wertänderung auf 1 das Schreiben von Werten aus dem Rezeptserver in den Variablenserver auslöst. Nach dem Schreiben wird der Wert der Variable automatisch auf 0 zurückgesetzt. Die Variable kann entweder einen booleschen oder einen ganzzahligen Datentypen haben. Über die Festlegung der Bitnummer auf dem Variablenauswahldialog wird dann das als Trigger dienende Bit ausgewählt.

Parameter für

Modul Rezepte:
Rezeptklasse

Siehe auch