Schreibzugriffe
Bestimmt, ob der schreibende Zugriff auf Prozessvariablen dieser Gruppe in der Kommunikationskomponente synchron oder asynchron erfolgen soll.
|
Einstellung |
Beschreibung |
|---|---|
|
Synchron |
Der Variablenserver reicht eine Schreibanforderung an die Kommunikationskomponente weiter und wartet, bis der Schreibauftrag ausgeführt wurde. Das synchrone Schreiben erhöht die Datenkonsistenz in der SPS, da die Kommunikationskomponente diesen synchronen Schreibauftrag direkt ausführt. |
|
Asynchron |
Der Variablenserver schickt eine Anforderung zum Schreiben eines Prozessvariablenwertes an die Kommunikationskomponente. Hier wird die Schreibanforderung gepuffert und nach der Bearbeitung aller vorhergehenden asynchronen Schreibanforderungen ausgeführt. |
Für Prozessvariablen aus VisiWin Treibern hat diese Einstellung nur eine Funktion, wenn der Parameter Synchrone Kommunikation ermöglichen aktiviert ist. Ansonsten werden die Variablenanforderungen asynchron ausgeführt.
Parameter für Modul: