Triggervariable
Legt fest, welche Prozessvariable den Datentransfer zwischen Variablenserver und Kommunikationskomponente steuert.
Die Einstellung ist nur gültig, wenn der Parameter Aktivierungsmodus auf Trigger eingestellt ist.
Durch die Triggervariable lassen sich verschiedene manuelle Datentransferfunktionen auslösen. Der in der Visualisierungsapplikation veränderte Wert der Triggervariablen wird vom Variablenserver interpretiert und damit der Datenaustausch zwischen Kommunikationskomponente und Variablenserver gesteuert.
Die einzelnen Steuerfunktionen sind bitkodiert.
|
Bitnummer |
Beschreibung |
|---|---|
|
0 |
Gruppe deaktivieren. Diese Funktion erlaubt z. B. im Fehlerfall, die Gruppe zu deaktivieren, ohne den Zustand der Bits 3 und 4 zu ändern. |
|
1 |
Das Setzen des Bits löst ein einmaliges Lesen der Prozessvariablen dieser Gruppe aus. Nach dem Lesevorgang wird das Bit automatisch zurückgesetzt. |
|
2 |
Das Setzen des Bits löst ein einmaliges Schreiben der Prozessvariablen dieser Gruppe aus. Nach dem Schreibvorgang wird das Bit automatisch zurückgesetzt. |
|
3 |
Das Setzen des Bits führt dazu, dass die Prozessvariablen dieser Gruppe im durch den Parameter Abtastzeit spezifizierten Zyklus gelesen werden. |
|
4 |
Das Setzen des Bits führt dazu, dass Schreibaufträge auf Prozessvariablen dieser Gruppe erlaubt sind. |
Parameter für Modul: