Umschaltzustände (Multiplexer), Umschaltzustände (Variablenadapter)
Multiplexer und Variablenadapter beinhalten im Tabelleneditor eine Zuordnungstabelle, deren Spalten durch das Anlegen von Umschaltzuständen projektiert werden.
Der Name eines Umschaltzustandes findet sich im Kopf der entsprechenden Spalte wieder.
Multiplexer interpretieren den Namen als Wert der Umschaltvariablen, der angenommen werden muss, um die entsprechenden Variablen in den Spaltenfeldern auf die durch die Alias-Spalte benannte Variable umzulenken.
Variablenadapter werden zur Entwicklungszeit auf einen Umschaltzustand konfiguriert. Im Projektexplorer ist über den Knoten Variablen > Variablenadapter > Konfiguration für jeden projektierten Variablenadapter ein Aktiver Umschaltzustand festzulegen.
Parameter für Modul: