Zu deaktivierende Kanäle

Legt fest, welche Kommunikationskanäle deaktiviert werden, wenn der entsprechende Umschaltzustand aktiviert ist.

Die VisiWin Eigenschaftenseite zeigt für Variablenadapter auf der Karteikarte Erweitert zwei Listen an.

In der Liste Umschaltzustände werden vom Entwickler Einträge generiert, die entsprechende Konfigurationseinträge beschreiben. Die Liste Zu deaktivierende Kanäle beinhaltet für jeden Umschaltzustand die Möglichkeit zum Deaktivieren von einzelnen Kommunikationskanälen.

Das Deaktivieren von Kanälen unterdrückt Fehlermeldungen beim Projektstart. Stehen für das Projekt beispielsweise zwei alternative Steuerungen zur Verfügung, ermöglichen Variablenadapter die Umschaltung zwischen den beiden Steuerungen ohne Änderungen in den Anbindungen an Variablennamen. Da auf dem Zielsystem aber immer nur eine Steuerung angeschlossen ist, muss der Kommunikationskanal für die nicht vorhandene Steuerung deaktiviert werden. Ansonsten versucht der Variablenserver beim Start des Systems auch die nicht vorhandene Steuerung anzusprechen und generiert gegebenenfalls eine Reihe von Fehlermeldung.

Parameter für Modul: