Zugriffspfad

Der Parameter hat unterschiedliche Bedeutungen je nach dem, über welchen Kommunikationskanal (OPC oder OPC UA) die Variable kommuniziert wird.

OPC

In der OPC-Spezifikation ist der Access Path ein optionaler Parameter und legt den Datenweg zwischen OPC-Server und SPS fest. Der Parameter Zugriffspfad gibt diesen Access Path an. Der EASY UI Designer Variablenserver reicht den Parameterwert nur zum OPC-Server durch.

OPC UA

In der OPC-UA-Spezifikation ist der Namespace (Namensraum) ein obligatorischer Parameter. Er wird zur vollständigen Adressierung einer Variablen benötigt.

Dieser Namensraum kann im Parameter Zugriffspfad für jede Variable einzeln und/oder pauschal für alle Variablen des Kommunikationskanals im Parameter Standardzugriffspfad eingetragen werden.

Beim Variablenimport vom OPC-UA-Server über die Kontextmenü-Funktion Variablen browsen... wird der Namensraum automatisch in den Parameter Zugriffspfad der Variablen eingetragen. Fehlt die Angabe in diesem Parameter, dann wird der Parameter Standardzugriffspfad ausgewertet.

Parameter für Modul: