Informationsblock (Rezeptdaten)

Enthält Metadaten über die Verarbeitung eines Rezeptes.

Beim Verarbeiten eines Rezeptes werden verschiedene Informationen erfasst, z. B. wer hat wann welches Rezept geladen. Die Rezeptklasse verwaltet zur Laufzeit drei verschiedene Informationsblöcke im Rezeptklassenobjekt. In Klammern wird der Name der zugehörigen Eigenschaft im Rezeptklassenobjekt genannt.

Prozess (LastRecipeSentToProcess)
Wann und von wem wurde der Inhalt des Rezeptpuffers (nur die Variablenwerte) zuletzt in den Variablenserver übertragen?
Puffer (LastRecipeLoadedToBuffer)
Welche Rezeptdatei wurde zuletzt in den Rezeptpuffer geladen?
Datei (LastRecipeSavedToFile)
In welche Rezeptdatei wurde der Rezeptpuffer zuletzt gespeichert?

Folgende Daten werden im Informationsblock abgespeichert:

Rezeptname
Der Name des Rezeptes, der beim Laden oder Speichern angegeben wurde.
Beschreibung
Eine frei verwendbare Beschreibung des Rezeptinhaltes. Diese kann beim Speichern zusätzlich zum Rezeptnamen angegeben werden und wird auch wieder aus einer Rezeptdatei zurück in den Rezeptpuffer geladen..
Benutzername
Der Anmeldename bzw. vollständige Name des Bedieners aus der Benutzerverwaltung, der die Aktion (Speichern, Laden, Schreiben) für das Rezept ausgelöst hat.
Anmerkung: Ob der Anmeldename oder der vollständige Name gespeichert wird, hängt von der Einstellung Vollständigen Namen in Laufzeitdaten speichern ab.
Zeitstempel
Datum und Uhrzeit, wann der Bediener die Aktion für das Rezept ausgelöst hat.
Verzeichnis
Verzeichnis, in dem das Rezept gespeichert wurde.
Computername
Computername, auf dem die Aktion für das Rezept ausgelöst wurde.