Alarmfilter
Für Alarmsteuerelemente wie z. B. AlarmList können Filter aktiviert werden, die nur bestimmte Alarme für die Anzeige im Steuerelement zulassen.
Die Eigenschaften zur Konfiguration der Filter sind im Fenster Eigenschaften in der Kategorie "AlarmFilter" zu finden.
DesiredClasses
Filtert nach Alarmklassen. Nur Alarme der angegebenen Alarmklasse werden im Steuerelement angezeigt. Bei der Angabe mehrerer Klassen sind die Alarmklassennamen durch ein Semikolon zu trennen. Keine Angabe bedeutet, dass Alarme aller Klassen angezeigt werden.
DesiredGroups
Filtert nach Alarmgruppen. Nur Alarme der angegebenen Alarmgruppe werden im Steuerelement angezeigt. Bei der Angabe mehrerer Gruppen sind die Alarmgruppennamen durch ein Semikolon zu trennen. Die Angabe einer übergeordneten Gruppe bezieht automatisch alle untergeordneten Gruppen ein. Die Angabe einer untergeordneten Gruppe muss immer den vollständigen Pfad aller übergeordneten Gruppennamen durch Punkte getrennt enthalten. Keine Angabe bedeutet, dass Alarme aller Gruppen angezeigt werden.
DesiredStates
Filtert nach Alarmzuständen. Nur Alarme in den angegebenen Zuständen werden im Steuerelement angezeigt. Wenn Sie mehrere Alarmzustände auswählen wollen, rufen Sie die erweiterten Optionen der Eigenschaft auf und wählen Sie Benutzerdefinierter Ausdruck... aus dem Menü. Geben Sie in das Textfeld die Zustandsbezeichner durch Kommata getrennt ein (z. B. "Active", "ActiveAck") und drücken Sie Enter.
Die Angabe "None" bedeutet, dass alle Zustände angezeigt werden.
MaxPriority, MinPriority
Numerische Werte, die zusammen die Grenzen für den Bereich der Priorität der angezeigten Alarme angeben. Der Wert -1 bedeutet, dass Alarme nicht nach Priorität gefiltert werden.
Betrifft diese Steuerelemente: