Wasserzeichen
Darstellung eines Textes als Platzhalter, Hinweis oder Beispiel für die Eingabe.
Das Wasserzeichen ist ein Platzhaltertext, der innerhalb des Eingabefelds eines Steuerelements angezeigt wird, wenn die Benutzereingabe noch nicht getätigt wurde, d. h. wenn die angebundene Variable noch leer ist. Wird eine Eingabe im Steuerelement getätigt, dann wird das Wasserzeichen ausgeblendet. Der Text für das Wasserzeichen kann als Konstante im Steuerelement definiert werden oder aus der Sprachumschaltung von»EASY UI Designer« bezogen werden.
Die relevanten Eigenschaften sind in der Kategorie "Watermark" zu finden.
Verwenden Sie diese Eigenschaft, wenn der Text sprachunabhängig ist, z. B. ein Name oder eine Kurzbezeichnung.
Soll die Beschriftung sprachabhängig sein, kann hier über die Schaltfläche
der Textauswahldialog geöffnet werden. Hierdurch wird die Verbindung zu
einer EASY UI Designer Textdefinition
hergestellt. Die Eigenschaft speichert dann den vollständigen Namen der
Textdefinition.
-
Die Eigenschaft "LocalizableWatermarkText" hat gegenüber der Eigenschaft "WatermarkText" Priorität.
Verwandte Themen:
Betrifft diese Steuerelemente: