VideoPlayer

Steuerelement zum Abspielen eines Videos.

Symbol

Menüband

Start > Steuerelemente > Ein-/Ausgabe > Media > VideoPlayer

Das Steuerelement "VideoPlayer" spiel eine Videodatei ab. Das Steuerelement verfügt über eine Leiste mit Schaltflächen zum Bedienen des Videos, wie z. B. Wiedergabe-Schaltfläche zum Starten des Videos. Die Leiste mit den Schaltflächen wird dynamisch eingeblendet, wenn der Mauszeiger darüber bewegt wird. Die Schaltflächenleiste kann optional deaktiviert werden und das Video kann automatisch gestartet, in Dauerschleife oder stumm wiedergegeben werden.

VideoPlayer mit eingeblendeter Schaltflächenleiste

Funktionalitäten

Das Steuerelement unterstützt folgende Funktionalität:

Diese Funktionalitäten können Sie über die Eigenschaften im Fenster Eigenschaften konfigurieren, wenn Sie das Steuerelement im Designer oder in der Dokumentgliederung markieren.

Style

Für das Steuerelement stehen keine System-Styles zur Verfügung. Es können auch keine benutzerdefinierten Styles erstellt werden.

Aufbau

Das Steuerelement beinhaltet ein Element Video, welches das Video darstellt.

Der VideoPlayer enthält ein Video-Element.

Wiedergabe eines Videos

Zur Konfiguration der Videoanzeige stehen folgende Eigenschaften in der Kategorie "VideoPlayer" zur Verfügung:

Autoplay

Legt fest, dass das Video automatisch startet.

Loop

Legt fest, dass das Video automatisch erneut wiedergegeben wird, sobald es abgespielt worden ist.

Mute

Legt fest, dass das Video initial ohne Ton wiedergegeben wird. Zur Laufzeit kann der Ton über die Schaltfläche mit dem Lautsprechersymbol eingeschaltet werden. Dazu muss die Anzeige der Schaltflächen über die Eigenschaft "ShowControls" aktiviert sein.

ShowControls

Zeigt Steuerelemente zum Bedienen des Videos an wie Start/Pause, Lautstärke/Stumm etc.

Source

Gibt den Pfad des Videos innerhalb des Client-Projektordners an. Gültige Formate: *.mp4, *.webm, *.ogg.

Verwandte Themen: