Einzeln beschreibbar
Bestimmt, ob nach dem schreibenden Zugriff auf ein Feld- oder Strukturelement die neuen Daten sofort zur Kommunikationskomponente übertragen werden.
|
Einstellung |
Beschreibung |
|---|---|
|
|
Der Datentransfer zur Kommunikationskomponente wird im Variablenserver direkt nach dem schreibenden Zugriff auf ein Struktur-/Feldelement ausgelöst (Standardeinstellung). |
|
|
Der Datentransfer zur Kommunikationskomponente wird im Variablenserver erst ausgelöst, nachdem der
Datentransfer für das gesamte Feld ausgelöst wurde. Dies ist zum Beispiel dadurch möglich, dass die Prozessvariable
in einer Gruppe ist, die durch einen Trigger explizit den Schreibauftrag zur Kommunikationskomponente schickt (siehe
auch Parameter Triggervariable). example: Das Deaktivieren der Option Einzeln beschreibbar ist z. B. dann notwendig, wenn die Mitglieder einer Struktur an Eingabeelemente in einem Konfigurationsdialog angebunden sind und erst nach dem Bestätigen des Dialogs durch den Benutzer alle gemeinsam in die Steuerung übertragen werden sollen. |
Parameter für Modul: