Feldgröße

Anzahl der Datenzellen des definierten Datentyps.

Die Feldgröße ermöglicht den blockweisen Zugriff auf einen Speicherbereich, der eine Folge von Daten gleichen Typs beinhaltet. Als Vorgabe ist im Parameter Feldgröße der Wert 0 angegeben, d. h. es wird eine einzelne Prozessvariable angefordert. Werte >0 definieren den Zugriff auf ein Datenfeld. Bezüge auf ein Element eines Datenfeldes werden in VisiWin nach folgender Syntax definiert:

Kommunikationskanalname.VariableName.<[Element]>

Beispiel: Das erste Element der Prozessvariablen arr0 (Feldgröße = 5) im Kommunikationskanal Ch1 soll in einem VarOut-Steuerelement angezeigt werden:

Der Eigenschaftenseite der Eigenschaft VariableName ermöglicht die Auswahl dieser Prozessvariablen. Als Wert wird in die Eigenschaft folgender Variablenbezeichner übertragen:

Ch1.arr0.<[0]>

Der Zugriff auf Feldelemente erfolgt 0-indiziert (das erste Feld hat also den Index 0).

Feldindizes werden in eckigen Klammern dargestellt.

VisiWin spezifische Variablenbezeichner werden in spitze Klammern eingefasst (siehe auch Syntax zum Zugriff auf Variablen).

Parameter für Modul: