Strukturelement

Strukturelemente definieren die Speicherzellen einer Strukturdefinition. Als wichtigste Informationen werden dabei der Datentyp und der Offset innerhalb der Struktur angegeben.

Strukturelemente beinhalten u. a. folgende Funktionalität:

  • Unterstrukturierung mit Hilfe des Datentyps
  • Zugriff auf Datenfelder
  • Sprach- oder variablenwertabhängige Umrechnung von Prozessvariablenwerten (Einheitenklassen)

Parameter

Name Beschreibung
Datentyp Bestimmt den Aufbau und die Länge des Prozessvariablenwertes.
Einheitenklasse (Anzeige) Verweis auf eine sprach- oder variablenabhängige Umrechnung.
Einheitenklasse (Prozess) Verweis auf eine variablenabhängige Umrechnung.
Ersatzwert Wert, der anstelle des wahren Prozesswertes weitergereicht wird
Feldgröße Anzahl der Prozessvariablen bei blockweisem Zugriff.
Variablenoptionen Bitcodierte Einstellungen zur Prozessvariablen
Kommentar Wahlfreier Kommentar zum Objekt.
Maximalwerteinstellungen Optional: Oberer Grenzwert (konstant oder variabel), den die Prozessvariable bei einer Benutzereingabe annehmen darf.
Minimalwerteinstellungen Optional: Unterer Grenzwert (konstant oder variabel), den die Prozessvariable bei einer Benutzereingabe annehmen darf.
Name Name des Objektes.
Ordnungsnummer Byteoffset oder Reihenfolgenummer des Elementes im Strukturspeicherbereich
Text Lokalisierbarer Text zum Objekt.

Siehe auch