Minimalwerteinstellungen
Mithilfe der Minimalwerteinstellungen kann die Unterschreitung eines konstanten oder variablenabhängigen Grenzwertes in der Applikation angezeigt werden. Die Übertragung von Prozessvariablen vom OPC-Server zum Variablenserver beinhaltet neben dem reinen Prozessvariablenwert zusätzliche Informationen, unter anderem auch ein sogenanntes Quality-Flag. Hier wird zur Laufzeit die Unterschreitung des Minimalwertes angezeigt. Die VisiWin Steuerelemente empfangen das Quality-Flag zur Laufzeit im Change-Ereignis, sodass eine Anzeige einer Minimalwertunterschreitung projektierbar ist.
|
Einstellung |
Beschreibung |
|---|---|
|
Defaultgrenzwert |
Eine Konstante als erlaubter Minimalwert (Nachkommastellen von Vorkommastellen durch einen Punkt trennen, z.
B.: 1.234). Wird dieser Parameter auf den Wert 0 eingestellt, so wird keine Grenzwertüberwachung durchgeführt. Bei
Variablen vom Typ |
|
Dynamisch |
|
|
Variable |
Der Name einer anderen Variablen, deren aktueller Wert als unterer Grenzwert dient. Über die Schaltfläche |
Parameter für Modul:
wird der Dialog