Variable für Sendetrigger

Bestimmt eine Variable, deren Wertänderung auf 1 das Senden von Werten aus einer Rezeptdatei direkt zum Variablenserver auslöst. Der Rezeptpuffer wird durch diese Funktion nicht beeinflusst. Nach dem Senden wird der Wert der Variablen automatisch auf 0 zurückgesetzt. Die Variable kann entweder einen booleschen oder einen ganzzahligen Datentypen haben. Über die Festlegung der Bitnummer auf dem Variablenauswahldialog wird dann das als Trigger dienende Bit ausgewählt.

Der Name der zu ladenden Datei wird in einer Prozessvariablen erwartet, die im Parameter Dateinamenvariable anzugeben ist.

Parameter für

Modul Rezepte:
Rezeptklasse

Siehe auch