Dateinamenvariable

Auch: Variable für Dateiname

Legt fest, welche Variable vom Datentyp VT_BSTR den Rezeptdateinamen enthält. Unter diesem Namen wird das Rezept gespeichert/geladen. Je nach Objekt hat dieser Parameter eine unterschiedliche Funktion:

Rezeptklasse

Der Inhalt der Variable für Dateiname (Tab Automatisierung der Eigenschaftenseiten) wird nur verwendet, wenn die Triggerfunktionen über die Variablen für Laden, Senden und Speichern der Rezeptdefinition ausgelöst werden. Bei der Verwendung eines IRecipeClass-Objektes hat die Dateinamenvariable keine Funktion.

Unterrezeptelement

Die Daten eines Unterrezeptes können entweder als eigene Datei oder in dem übergeordneten Rezept gespeichert werden. Wird der Parameter Unterrezeptklassenwerte hier speichern aktiviert, so ist der Parameter Dateinamenvariable ohne Bedeutung.

Parameter für

Modul Rezepte:
RezeptklasseUnterrezeptelement

Siehe auch