Unterrezeptelement

In einer Rezeptklasse wird über Rezeptelemente festgelegt, welche Daten zu diesem Rezept gehören.

Ein Unterrezeptelement verweist auf eine weitere Rezeptklasse, die in diesem Rezept eingebunden wird. Die Art der Einbindung legt der Parameter Unterrezeptklassenwerte in dieser Rezeptklasse speichern in dieser Rezeptdefinition fest. Damit ist eine Verschachtelung von mehreren Rezeptdefinitionen möglich. Die Besonderheiten werden im Kapitel genauer beschrieben.

Parameter

Name Beschreibung
Dateinamenvariable Bestimmt die Variable, die den Rezeptdateinamen enthält.
Definition aktiv Legt fest, ob die Objektdefinition gültig ist. (nur Cross-Platform-Server)
Kommentar Wahlfreier Kommentar zum Objekt.
Sortierindex Legt die Reihenfolge der Rezeptelemente fest.
Unterrezeptklasse Fügt eine Rezeptklasse als Rezeptelement ein.