Rezeptelement

In einer Rezeptklasse wird über Rezeptelemente festgelegt, welche Daten zu diesem Rezept gehören.

Ein Rezeptelement verweist auf eine Prozessvariable, deren Wert in den Rezeptdaten gespeichert werden soll.

Rezeptelemente können mithilfe des Dialogs Variablen auswählen zur Rezeptdefinition hinzugefügt werden. Zusätzlich zum manuellen Bearbeiten des Parameters Sortierindex kann mithilfe des Dialogs Rezeptelemente sortieren die Reihenfolgen der Elemente verändert werden.

Zur Laufzeit kann die Liste aller Rezeptelemente über das Rezeptklassenobjekt abgerufen und in der Bedieneroberfläche als Liste angezeigt werden. Zusätzlich zu den Eigenschaften der Variablen, wie natürlich der Name/Alias, der Wert, der Datentyp, ein sprachumschaltbarer Variablentext, eine Obergrenze und Untergrenze, können hier im Rezeptelement weitere Parameter für die Darstellung definiert werden. Der Sortierindex kann für die Sortierung der Elemente genutzt werden, wenn diese unabhängig von einer alphabetischen Sortierung sein soll. Mit dem Parameter Text kann ein weiterer sprachumschaltbarer Text für das Rezeptelement definiert und angezeigt werden, der von dem Variablentext unabhängig ist. Der Parameter Standardwert kann in einer speziellen Aktion genutzt werden, um den Rezeptpuffer zu initialisieren (siehe Kapitel Datenübertragung allgemein: Initialisierung).

Parameter

Name Beschreibung
Definition aktiv Legt fest, ob die Objektdefinition gültig ist. (nur Cross-Platform-Server)
Kommentar Wahlfreier Kommentar zum Objekt.
Sortierindex Legt die Reihenfolge der Rezeptelemente fest.
Standardwert Legt den Standardwert für die Rezeptvariable fest.
Text Lokalisierbarer Text zum Objekt.
Variable Legt eine Variable fest, deren Wert im Rezept enthalten sein soll.

Siehe auch