Variable für Speichertrigger
Bestimmt eine Variable, deren Wertänderung auf 1 das Speichern von Werten aus dem Rezeptserver in die Rezeptdatei auslöst. Nach dem Speichern wird der Wert der Variablen automatisch auf 0 zurückgesetzt. Die Variable kann entweder einen booleschen oder einen ganzzahligen Datentypen haben. Über die Festlegung der Bitnummer auf dem Variablenauswahldialog wird dann das als Trigger dienende Bit ausgewählt.
Der Name der zu speichernden Datei wird in einer Prozessvariablen erwartet, die im Parameter Dateinamenvariable anzugeben ist.
Parameter für
- Modul Rezepte:
- Rezeptklasse