Container
Container sind Steuerelemente, die andere Steuerelemente aufnehmen können. Es gibt Container für das Layout und die Navigation.
Ein Platzhalter-Steuerelement, das die Navigation durch mehrere Views ermöglicht.
Eine Region ist ein Platzhalter für eine View. Auf einer Seite kann es mehrere Regions geben. In den FixLayout-Vorlagen wird eine Region beispielsweise für die Kopfzeile benutzt.
Leiste mit Schaltflächen für die Navigation.Das AbsoluteLayout erlaubt die manuelle (absolute) Positionierung von enthaltenen Elementen. Die Position eines Steuerelements im AbsoluteLayout wird über die Eigenschaften "Left", "Top" des Steuerelements festgelegt.
Das FlexLayout ordnet die enthaltenen Elemente automatisch zeilen- oder spaltenweise an, je nach Einstellung der Eigenschaft "Orientation" des FlexLayouts. Das FlexLayout kann die überschüssigen Elemente einer Zeile in die nächste Zeile verschieben, wenn z. B. das Browserfenster verkleinert wird.
Das CardLayout ordnet Karten-ähnliche Ansichten (Cards) automatisch zeilenweise an. Wird das Browserfenster verkleinert, rücken die im CardLayout enthaltenen Cards enger zusammen oder springen in die nächste Zeile.
Die Group ordnet die enthaltenen Elemente automatisch zeilen- oder spaltenweise an, je nach Einstellung der Eigenschaft "Orientation" der Group. Die Group kann die überschüssigen Elemente einer Zeile in die nächste Zeile verschieben, wenn z. B. das Browserfenster verkleinert wird. Die Group kann mit einem Rahmen und einer Überschrift versehen werden.
Die ViewBox ermöglicht die automatische, stufenlose Skalierung ihres Inhalts (Grafiken, Steuerelemente) entsprechend der Bildschirmgröße.