Haupttext

Darstellung eines Textes in einem Listeneintrag.

Der Haupttext wird in einem Listeneintrag zur Beschreibung des Listeneintrags angezeigt. Der Text kann als Konstante im Steuerelement definiert werden oder aus der Sprachumschaltung von »EASY UI Designer« bezogen werden.

Der Haupttext wird in einer Haupttextanzeige (Element "PrimaryText") dargestellt.

Das Element "PrimaryText" ist zum Beispiel im Element "ListItem" einer ListBox enthalten.

Die Quelle, das Layout, die Darstellung, der Absatz und die Schrift des Haupttextes können über die Eigenschaften der Kategorie "PrimaryText" des Steuerelements konfiguriert werden, die Farben des Textes über die Eigenschaften der Kategorie "Colors".

Quelle

Folgende Eigenschaften legen den Text selbst bzw. die Textquelle fest:

PrimaryText

Verwenden Sie diese Eigenschaft, wenn der Text sprachunabhängig ist, z. B. ein Name oder eine Kurzbezeichnung.

LocalizablePrimaryText

Soll der Text sprachabhängig sein, kann hier über die Schaltfläche der Textauswahldialog geöffnet werden. Hierdurch wird die Verbindung zu einer EASY UI Designer Textdefinition hergestellt. Die Eigenschaft speichert dann den vollständigen Namen der Textdefinition.

  • Die Eigenschaft "LocalizablePrimaryText" hat gegenüber der Eigenschaft "PrimaryText" Priorität.

Layout

Das Layout der Haupttextanzeige kann über folgende Eigenschaften konfiguriert werden:

PrimaryTextHeight

Legt die Höhe der Haupttextanzeige fest.

PrimaryTextMargin

Legt die äußeren Abstände der Haupttextanzeige fest, d. h. zwischen dem Rand der Haupttextanzeige und ihrem übergeordneten oder benachbarten Element.

PrimaryTextWidth

Legt die Breite der Haupttextanzeige fest.

Darstellung

Für die Darstellung des Haupttextes stehen folgende Eigenschaften zur Verfügung:

ShowPrimaryText

Legt fest, ob der Haupttext angezeigt werden soll.

Absatz

Zeilenumbrüche, Zeilenhöhe und Textausrichtung der Haupttextanzeige werden über folgende Eigenschaften konfiguriert:

PrimaryTextAlignment

Legt die horizontale Ausrichtung des Haupttextes innerhalb der Haupttextanzeige fest. Siehe auch CSS-Referenz: text-align

PrimaryTextLineHeight

Legt die Höhe der Textzeile der Haupttextanzeige fest. Siehe auch CSS-Referenz: line-height

  • Der Haupttext wird einzeilig dargestellt. Überschüssiger Text wird durch eine Ellipse abgekürzt.

Schrift

Die Schrift des Haupttextes wird über folgende Eigenschaften konfiguriert:

PrimaryTextContrast

Legt fest, wie hell die Schrift des Haupttextes dargestellt werden soll, von 1 (undurchsichtig, Standardeinstellung) über 0,5 (halb durchsichtig) bis 0 (komplett durchsichtig). Siehe auch CSS-Referenz: opacity

PrimaryTextFontClass

Legt die Schriftklasse des Haupttextes fest.

  • Die Eigenschaft enthält eine Liste von Schriftklassen, aus denen eine ausgewählt werden kann. Die Einstellungen werden aus einer CSS-Datei bezogen (fontclasses.css), die im Ordner resourcesWtypography im Client-Projektverzeichnis zu finden ist.

PrimaryTextFontSize

Legt die Schriftgröße des Haupttextes fest. Siehe auch CSS-Referenz: font-size

PrimaryTextFontWeight

Legt fest, wie dick oder dünn die Buchstaben des Haupttextes dargestellt werden sollen. Siehe auch CSS-Referenz: font-weight

Verwandte Themen:

Betrifft diese Steuerelemente:

ListItem, SelectBox