Zweittext

Darstellung eines Textes in einem Listeneintrag zusätzlich zum Haupttext.

Der Zweittext kann in einem Listeneintrag zur Beschreibung des Listeneintrags zusätzlich zum Haupttext angezeigt werden. Der Text kann als Konstante im Steuerelement definiert werden oder aus der Sprachumschaltung von »EASY UI Designer« bezogen werden.

Der Zweittext wird in einer Zweittextanzeige (Element "SecondaryText") dargestellt.

Das Element "SecondaryText" ist zum Beispiel im Element "ListItem" einer ListBox enthalten.

Die Quelle, das Layout, die Darstellung, der Absatz und die Schrift des Zweittextes können über die Eigenschaften der Kategorie "SecondaryText" des Steuerelements konfiguriert werden, die Farben des Textes über die Eigenschaften der Kategorie "Colors".

  • Standardmäßig wird der Zweittext nicht angezeigt. Wenn Sie den Zweittext im Steuerelement anzeigen wollen, aktivieren Sie die Eigenschaft "ShowSecondaryText".

Quelle

Folgende Eigenschaften legen den Text selbst bzw. die Textquelle fest:

SecondaryText

Verwenden Sie diese Eigenschaft, wenn der Text sprachunabhängig ist, z. B. ein Name oder eine Kurzbezeichnung.

LocalizableSecondaryText

Soll der Text sprachabhängig sein, kann hier über die Schaltfläche der Textauswahldialog geöffnet werden. Hierdurch wird die Verbindung zu einer EASY UI Designer Textdefinition hergestellt. Die Eigenschaft speichert dann den vollständigen Namen der Textdefinition.

  • Die Eigenschaft "LocalizableSecondaryText" hat gegenüber der Eigenschaft "SecondaryText" Priorität.

Layout

Das Layout der Zweittextanzeige kann über folgende Eigenschaften konfiguriert werden:

SecondaryTextHeight

Legt die Höhe der Zweittextanzeige fest.

SecondaryTextMargin

Legt die äußeren Abstände der Zweittextanzeige fest, d. h. zwischen dem Rand der Zweittextanzeige und ihrem übergeordneten oder benachbarten Element.

SecondaryTextWidth

Legt die Breite der Zweittextanzeige fest.

Darstellung

Für die Darstellung des Zweittextes stehen folgende Eigenschaften zur Verfügung:

ShowSecondaryText

Legt fest, ob der Zweittext angezeigt werden soll.

Absatz

Zeilenumbrüche, Zeilenhöhe und Textausrichtung der Zweittextanzeige werden über folgende Eigenschaften konfiguriert:

SecondaryTextAlignment

Legt die horizontale Ausrichtung des Zweittextes innerhalb der Zweittextanzeige fest. Siehe auch CSS-Referenz: text-align

SecondaryTextLineHeight

Legt die Höhe der Textzeile der Zweittextanzeige fest. Siehe auch CSS-Referenz: line-height

  • Der Zweittext wird einzeilig dargestellt. Überschüssiger Text wird durch eine Ellipse abgekürzt.

Schrift

Die Schrift des Zweittextes wird über folgende Eigenschaften konfiguriert:

SecondaryTextContrast

Legt fest, wie hell die Schrift des Zweittextes dargestellt werden soll, von 1 (undurchsichtig, Standardeinstellung) über 0,5 (halb durchsichtig) bis 0 (komplett durchsichtig). Siehe auch CSS-Referenz: opacity

SecondaryTextFontClass

Legt die Schriftklasse des Zweittextes fest.

  • Die Eigenschaft enthält eine Liste von Schriftklassen, aus denen eine ausgewählt werden kann. Die Einstellungen werden aus einer CSS-Datei bezogen (fontclasses.css), die im Ordner resourcesWtypography im Client-Projektverzeichnis zu finden ist.

SecondaryTextFontSize

Legt die Schriftgröße des Zweittextes fest. Siehe auch CSS-Referenz: font-size

SecondaryTextFontWeight

Legt fest, wie dick oder dünn die Buchstaben des Zweittextes dargestellt werden sollen. Siehe auch CSS-Referenz: font-weight

Verwandte Themen:

Betrifft diese Steuerelemente:

ListItem, SelectBox