Checkbox
Kontrollkästchen zur Aktivierung oder Deaktivierung einer Option.
|
Symbol |
|
|
Menüband |
Start > Steuerelemente > Schaltflächen > Schalter und Taster > Checkbox |
Das Steuerelement "Checkbox" dient dem Anzeigen und Verändern eines binären Prozessvariablenwertes. Ist der Wert gesetzt (1/true), wird ein Rechteck mit einem Häkchen angezeigt, andernfalls (0/false) wird ein leeres Rechteck angezeigt.
Checkbox aktiviert (an) und Checkbox deaktiviert (aus)
Funktionalitäten
Das Steuerelement unterstützt folgende Funktionalität:
-
Anbindung an eine binäre Prozessvariable (ein Bit) für die Datenquelle
-
Darstellung eines sprachumschaltbaren Textes für die Beschriftung
- Darstellung eines Kontrollkästchens mit einer Grafik (Häkchen)
-
Anbindung an die Benutzerverwaltung zur Sperrung der Bedienbarkeit
-
Darstellung des Hintergrunds, des Rahmens, des Schattens etc.
-
Farbliche Darstellung des Hintergrunds, des Rahmens, des Textes etc., auch in Abhängigkeit vom Zustand des Steuerelements
Diese Funktionalitäten können Sie über die Eigenschaften im Fenster Eigenschaften konfigurieren, wenn Sie das Steuerelement im Designer oder in der Dokumentgliederung markieren. Ob eine Eigenschaft im Eigenschaftenfenster sichtbar ist, hängt vom Style des Steuerelements ab.
Style
Standardmäßig verwendet das Steuerelement den Style "Plain.Default". Weitere System-Styles stehen für das Steuerelement in der Eigenschaft "Style" aus der Kategorie "Allgemeine Eigenschaften" zur Verfügung.
Bei gestylten Steuerelementen können bestimmte Eigenschaften im Fenster Eigenschaften fehlen. Zum Beispiel steht für Steuerelemente in den System-Styles keine Kategorie "Colors" zur Verfügung. Diese Eigenschaften sind in den System-Styles nicht editierbar.
Sie können auch eigene Styles für das Steuerelement erstellen. Diese Styles stehen nach der Erstellung in der Eigenschaft "Style" zur Auswahl.
Aufbau
Das Steuerelement besteht aus einer Reihe weiterer Elemente. Sowohl das Steuerelement selbst als auch seine Elemente können über die Eigenschaften des Steuerelements konfiguriert werden. Eigenschaften für ein Unterelement des Steuerelements sind in der Regel in der Kategorie zu finden, die den Namen dieses Elements trägt.
Beispiel: Die Eigenschaften zur Konfiguration des Elements "Label" finden Sie im Fenster Eigenschaften in der Kategorie "Label", wenn Sie das Steuerelement im Designer oder in der Dokumentgliederung markieren.
Die Checkbox und ihre Elemente
Die Checkbox enthält ein Element "Checkmark", welches als Container für das Element "CheckmarkSymbol" dient. Wird der Style der Checkbox zurückgesetzt, dann stehen Eigenschaften in der Kategorie "Checkmark" zur Verfügung, mit denen Folgendes konfiguriert werden kann:
-
Grafik für das CheckmarkSymbol (CheckmarkSymbol, CheckmarkSymbolOff, CheckmarkSymbolOn, CheckmarkIconFont, CheckmarkSymbolMargin, CheckmarkSymbolSize, CheckmarkSymbolType)
-
Breite und Höhe der Checkmark (CheckmarkWidth, CheckmarkHeight)
-
Äußere Abstände der Checkmark (CheckmarkMargin)
-
Rahmen um die Checkmark herum (CheckmarkBorderRadius, CheckmarkBorderStyle, CheckmarkBorderWidth)
Verwandte Themen: