Anbindung an eine binäre Prozessvariable
Einige Steuerelemente können nur auf eine binäre Variable zugreifen. Hier kann nur der Wert true oder false verarbeitet werden.
Eine binäre Prozessvariable kann den Wert 0 bzw. false oder 1 bzw. true beinhalten. In vielen Fällen wird dies auch als aus oder ein interpretiert.
Für die Anbindung an eine binäre Prozessvariable stehen im Fenster Eigenschaften in der Kategorie "Variable" folgende Eigenschaften zur Verfügung:
BitNumber
Ist die Prozessvariable vom Datentyp VT_BOOL oder
VT_BIT, so sollte diese Eigenschaft den Wert
0 enthalten. Bei den anderen weiter unten
genannten Datentypen gibt diese Eigenschaft die Nummer des
gewünschten Bits aus der ganzzahligen Prozessvariablen an.
VariableName
In diese Eigenschaft wird der vollständige Name einer Prozessvariablen eingetragen. Diese kann vom Datentyp VT_I1, VT_I2, VT_I4, VT_UI1, VT_UI2, VT_UI4, VT_BOOL oder VT_BIT sein.
Beispiel:
|
Eigenschaft |
Integer-Variable |
Boolesche Variable |
|---|---|---|
|
VariableName |
Ch1.DataTypes.DWORD |
Ch1.DataTypes.BOOL |
|
BitNumber |
2 |
0 |
Über die Schaltfläche
neben der Eigenschaft können Sie den Dialog Variable
auswählen aufrufen, in dem Sie die gewünschte Variable
auswählen können.
Betrifft diese Steuerelemente:
Checkbox, Image, Label, Key, RadioButton, Switch, ToggleButton