RadioButton

Element zur Aktivierung oder Deaktivierung einer einzelnen Option aus einer Gruppe von Optionen.

Symbol

Menüband

Start > Steuerelemente > Schaltflächen > Schalter und Taster > RadioButton

Über das Steuerelement "RadioButton" wird ein binärer Prozessvariablenwert angezeigt und verändert. Ist der Wert gesetzt (1/true), wird ein Kreis mit einem dicken Punkt angezeigt, andernfalls (0/false) wird ein leerer Kreis angezeigt. Das Aktivieren eines RadioButtons führt dazu, dass alle anderen RadioButtons in der Gruppe automatisch deaktiviert werden. Es kann also nur eine 1-aus-N-Auswahl getroffen werden.

RadioButton aktiviert (an) und RadioButton deaktiviert (aus)

Zum Gruppieren von RadioButtons verwenden Sie als übergeordnetes Steuerelement die RadioButtonGroup.

Funktionalitäten

Das Steuerelement unterstützt folgende Funktionalität:

Diese Funktionalitäten können Sie über die Eigenschaften im Fenster Eigenschaften konfigurieren, wenn Sie das Steuerelement im Designer oder in der Dokumentgliederung markieren. Ob eine Eigenschaft im Eigenschaftenfenster sichtbar ist, hängt vom Style des Steuerelements ab.

Style

Standardmäßig verwendet das Steuerelement den Style "Plain.Default". Weitere System-Styles stehen für das Steuerelement in der Eigenschaft "Style" aus der Kategorie "Allgemeine Eigenschaften" zur Verfügung.

Bei gestylten Steuerelementen können bestimmte Eigenschaften im Fenster Eigenschaften fehlen. Zum Beispiel steht für Steuerelemente in den System-Styles keine Kategorie "Colors" zur Verfügung. Diese Eigenschaften sind in den System-Styles nicht editierbar.

Sie können auch eigene Styles für das Steuerelement erstellen. Diese Styles stehen nach der Erstellung in der Eigenschaft "Style" zur Auswahl.

Aufbau

Das Steuerelement besteht aus einer Reihe weiterer Elemente. Sowohl das Steuerelement selbst als auch seine Elemente können über die Eigenschaften des Steuerelements konfiguriert werden. Eigenschaften für ein Unterelement des Steuerelements sind in der Regel in der Kategorie zu finden, die den Namen dieses Elements trägt.

Beispiel: Die Eigenschaften zur Konfiguration des Elements "Label" finden Sie im Fenster Eigenschaften in der Kategorie "Label", wenn Sie das Steuerelement im Designer oder in der Dokumentgliederung markieren.

Der RadioButton und seine Elemente

Punkt (InnerCircle) und Kreis (OuterCircle)

Für den RadioButton in den Styles "Plain.Default" und "Material.Default" sind der Punkt (InnerCircle) und der Kreis (OuterCircle) bereits vorkonfiguriert. Das OuterCircle ist dabei das übergeordnete Element zum InnerCircle.

Wird der Style des RadioButtons zurückgesetzt, dann werden zusätzlich die Kategorien "InnerCircle" und "OuterCircle" angezeigt, die Eigenschaften zur Konfiguration dieser Elemente beinhalten.

Mit diesen Eigenschaften kann Folgendes konfiguriert werden:

Verwandte Themen: