ToggleButton
Schalter zum Ein- oder Ausschalten einer Option.
|
Symbol |
|
|
Menüband |
Start > Steuerelemente > Schaltflächen > Allgemein > ToggleButton |
Über das Steuerelement "ToggleButton" wird durch Betätigen per Maus, Tastatur oder Finger eine beliebige Funktion aufgerufen, die ein Ereignis auslöst. Des weiteren kann ein digitaler Prozessvariablenwert verändert werden. Durch das Betätigen des ToggleButtons wird der Wert umgeschaltet (falseätrue bzw. trueæfalse). Die Standarddarstellung hebt sich als sichtbare Schaltfläche vom Hintergrund ab und zeigt zusätzlich einen Text und/oder eine Grafik an. Zusätzlich wird beim Überstreichen mit der Maus und bei Betätigung (Drücken/Loslassen) der "ToggleButton" grafisch animiert, z. B. durch Schatteneffekte und Farbwechsel.
ToggleButton an und ToggleButton aus
Funktionalitäten
Das Steuerelement unterstützt folgende Funktionalität:
-
Anbindung an eine binäre Prozessvariable (ein Bit) für die Datenquelle
-
Darstellung eines sprachumschaltbaren Textes im Steuerelement
-
Darstellung einer Grafik im Steuerelement
-
Navigation zu einer Page oder View
-
Anbindung an die Benutzerverwaltung zur Sperrung der Bedienbarkeit
-
Darstellung des Hintergrunds, des Rahmens, des Schattens etc.
-
Farbliche Darstellung des Hintergrunds, des Rahmens, des Textes etc., auch in Abhängigkeit vom Zustand des Steuerelements
Diese Funktionalitäten können Sie über die Eigenschaften im Fenster Eigenschaften konfigurieren, wenn Sie das Steuerelement im Designer oder in der Dokumentgliederung markieren. Ob eine Eigenschaft im Eigenschaftenfenster sichtbar ist, hängt vom Style des Steuerelements ab.
Style
Standardmäßig verwendet das Steuerelement den Style "Plain.Default". Weitere System-Styles stehen für das Steuerelement in der Eigenschaft "Style" aus der Kategorie "Allgemeine Eigenschaften" zur Verfügung.
Bei gestylten Steuerelementen können bestimmte Eigenschaften im Fenster Eigenschaften fehlen. Zum Beispiel steht für Steuerelemente in den System-Styles keine Kategorie "Colors" zur Verfügung. Diese Eigenschaften sind in den System-Styles nicht editierbar.
Sie können auch eigene Styles für das Steuerelement erstellen. Diese Styles stehen nach der Erstellung in der Eigenschaft "Style" zur Auswahl.
Aufbau
Das Steuerelement besteht aus einer Reihe weiterer Elemente. Sowohl das Steuerelement selbst als auch seine Elemente können über die Eigenschaften des Steuerelements konfiguriert werden. Eigenschaften für ein Unterelement des Steuerelements sind in der Regel in der Kategorie zu finden, die den Namen dieses Elements trägt.
Beispiel: Die Eigenschaften zur Konfiguration des Elements "Text" finden Sie im Fenster Eigenschaften in der Kategorie "Text", wenn Sie das Steuerelement im Designer oder in der Dokumentgliederung markieren.
Der ToggleButton und seine Elemente
Verwandte Themen: