Text

Darstellung eines Textes im Steuerelement, teilweise gesteuert durch einen Variablenwert.

Der Text wird innerhalb der grafischen Darstellung des Steuerelementes angezeigt, z. B. im Bereich einer Schaltfläche. Der Text kann als Konstante im Steuerelement definiert werden oder aus der Sprachumschaltung von EASY UI Designer bezogen werden. Unterstützt das Steuerelement auch die Anbindung an eine Prozessvariable, so kann der Text alternativ aus der Variablendefinition bezogen werden. Auch dieser ist dann sprachumschaltbar.

Der Text wird in einer Textanzeige (Element "Text") dargestellt.

Das Element "Text" ist zum Beispiel im Steuerelement "Button" enthalten.

Die Quelle, das Layout, die Darstellung, der Absatz und die Schrift des Textes können über die Eigenschaften der Kategorie "Text" des Steuerelements konfiguriert werden, die Farben des Textes über die Eigenschaften der Kategorie "Colors".

Texteigenschaften für Unterelemente

Enthält das Steuerelement ein Unterelement, welches einen Text anzeigen kann, dann sind die Eigenschaften für die Konfiguration des Textes in der Kategorie zu finden, welche die Bezeichnung des Unterelements als Namen hat. Die Eigenschaften für den Text des Unterelements enthalten ebenfalls die Bezeichnung des Unterelements in ihrem Namen.

Beispiel: Das Steuerelement DropDownBox verfügt über ein Eingabefeld (Unterelement "Input"). Im Eingabefeld kann ein Text anzeigt werden. Die DropDownBox beinhaltet daher in der Kategorie "Input" Eigenschaften zur Konfiguration des Textes. Die Bezeichnung "Input" ist in der Bezeichnung dieser Eigenschaften enthalten, z. B. "InputText". "InputText" legt den sprachunabhängigen Text für das Eingabefeld fest, hat also die gleiche Bedeutung wie die Eigenschaft "Text".

Quelle

Folgende Eigenschaften legen den Text selbst bzw. die Textquelle fest:

Text (TextOff/TextOn)

Verwenden Sie diese Eigenschaft, wenn die Beschriftung sprachunabhängig ist, z. B. ein Name oder eine Kurzbezeichnung.

LocalizableText (LocalizableTextOff/LocalizableTextOn)

Soll die Beschriftung sprachabhängig sein, kann hier über die Schaltfläche der Textauswahldialog geöffnet werden. Hierdurch wird die Verbindung zu einer EASY UI Designer Textdefinition hergestellt. Die Eigenschaft speichert dann den vollständigen Namen der Textdefinition.

UseVariableText

Unterstützt das Steuerelement die Anbindung an eine Prozessvariable, steht diese Eigenschaft zur Verfügung. Ist die Option aktiviert, so wird der Text aus dem Parameter Text der Variablendefinition bezogen.

Verwenden Sie nur eine der Eigenschaften für die Textquelle, damit diese für Sie eindeutig erkennbar ist.

Layout

Das Layout der Textanzeige kann über folgende Eigenschaften konfiguriert werden:

TextHeight

Legt die Höhe der Textanzeige fest.

TextMargin

Legt die äußeren Abstände der Textanzeige fest, d. h. zwischen dem Rand der Textanzeige und ihrem übergeordneten oder benachbarten Element.

TextPadding

Legt die inneren Abstände der Textanzeige fest, d. h. zwischen dem Rand der Textanzeige und ihrem Inhalt, also dem eigentlichen Text.

TextPosition

Legt die Position der Textanzeige und ggf. des Symbols im Steuerelement fest.

TextWidth

Legt die Breite der Textanzeige fest.

Darstellung

Für die Darstellung des Textes stehen folgende Eigenschaften zur Verfügung:

ShowText

Legt fest, ob der Text angezeigt werden soll.

Absatz

Zeilenumbrüche, Zeilenhöhe und Textausrichtung der Textanzeige werden über folgende Eigenschaften konfiguriert:

LineClamp

Gibt die Anzahl der Zeilen für den Text an, falls der Text länger ist als das Steuerelement breit. Die Eigenschaft hat nur eine Wirkung, wenn die Eigenschaft "TextWrapping" auf "WrapWithLineClamp" eingestellt ist. Zeilenumbrüche werden anstelle von Leerzeichen im Text eingefügt, d. h. innerhalb eines Wortes wird nicht umgebrochen.

LineHeight

Legt die Höhe der Textzeile(n) fest. Siehe auch CSS-Referenz: line-height

TextAlignment

Legt die horizontale Ausrichtung des Textes innerhalb der Textanzeige fest. Siehe auch CSS-Referenz: text-align

TextTrimming

Legt fest, wie der Text gekürzt wird, wenn er länger ist als die Textanzeige breit.

TextWrapping

Legt fest, ob und wie der Text umgebrochen wird.

Schrift

Die Schrift des Textes wird über folgende Eigenschaften konfiguriert:

FontClass

Legt die Schriftklasse des Textes fest.

FontFamily

Legt die Schriftart des Textes fest. Siehe auch CSS-Referenz: font-family

FontSize

Legt die Schriftgröße des Textes fest. Siehe auch CSS-Referenz: font-size

FontStyle

Legt den Schriftstil des Textes fest. Siehe auch CSS-Referenz: font-style

FontWeight

Legt fest, wie dick oder dünn die Buchstaben des Textes dargestellt werden sollen. Siehe auch CSS-Referenz: font-weight

LetterSpacing

Vergrößert oder verkleinert den Abstand zwischen einzelnen Buchstaben. Siehe auch CSS-Referenz: letter-spacing

TextContrast

Legt fest, wie hell die Textschrift dargestellt werden soll, von 1 (undurchsichtig, Standardeinstellung) über 0,5 (halb durchsichtig) bis 0 (komplett durchsichtig). Siehe auch CSS-Referenz: opacity

Uppercase

Legt fest, ob der Text in Großbuchstaben dargestellt wird. Siehe auch CSS-Referenz: text-transform

Verwandte Themen:

Betrifft diese Steuerelemente:

Button, DropDownBoxItem, Key, Label, StateIndicator, StateIndicatorItem, Switch, TabButton, TextBlock, ToggleButton