StateIndicator

Steuerelement, das seine Farbe, seinen Text und sein Symbol in Abhängigkeit des Wertes der angebundenen Variablen ändert.

Symbol

Menüband

Start > Steuerelemente > Ein-/Ausgabe > Grafik > StateIndicator

Das Steuerelement "StateIndicator" kann abhängig vom Variablenwert eine beliebige Kombination aus Farbe, Text und Symbol ändern. Es wird häufig zur Darstellung eines Zustands verwendet.

Variablenwert

Darstellung

0

1

2

Funktionalitäten

Das Steuerelement unterstützt folgende Funktionalität:

Diese Funktionalitäten können Sie über die Eigenschaften im Fenster Eigenschaften konfigurieren, wenn Sie das Steuerelement im Designer oder in der Dokumentgliederung markieren.

Style

Für das Steuerelement stehen keine System-Styles zur Verfügung. Sie können eigene Styles für das Steuerelement erstellen. Diese Styles stehen nach der Erstellung in der Eigenschaft "Style" zur Auswahl.

Aufbau

Das Steuerelement beinhaltet die Elemente "Symbol" zur Anzeige der Grafik und "Text" zur Anzeige des Textes.

Der StateIndicator und seine Elemente

Text

Das Steuerelement kann zwischen verschiedenen Texten wechseln, je nach Wert der angebundenen Variablen. Um je nach Variablenwert wechselnde Texte festzulegen, legen Sie über die Eigenschaft "Items" eine Liste mit Elementen von Typ "StateIndicatorItem" an.

Über Eigenschaften der Kategorie "Text" kann eine statische Grafik konfiguriert werden, die nur dann angezeigt wird, wenn:

Damit das Steuerelement Texte anzeigt, aktivieren Sie die Eigenschaft ShowText im Steuerelement. Standardmäßig ist diese Eigenschaft beim StateIndicator deaktiviert. Eventuell ist die Anpassung der Eigenschaft "Width" des StateIndicators notwendig, damit der Text vollständig angezeigt wird.

Grafik

Das Steuerelement kann zwischen verschiedenen Grafiken wechseln, je nach Wert der angebundenen Variablen. Um je nach Variablenwert wechselnde Grafiken festzulegen, wird über die Eigenschaft "Items" eine Liste mit Elementen von Typ "StateIndicatorItem" angelegt.

Über Eigenschaften der Kategorie "Symbol" kann eine statische Grafik konfiguriert werden, die nur dann angezeigt wird, wenn:

Damit das Steuerelement Grafiken anzeigt, aktivieren Sie die Eigenschaft ShowSymbol im Steuerelement. Standardmäßig ist diese Eigenschaft beim "StateIndicator" deaktiviert.

Farben

Das Steuerelement kann zwischen verschiedenen Farben für den Hintergrund (BackgroundColor), den Rahmen (BorderColor), den Text und die Grafik (ForegroundColor) wechseln, je nach Wert der angebundenen Variablen. Um je nach Variablenwert wechselnde Farben festzulegen, legen Sie über die Eigenschaft "Items" eine Liste mit Elementen von Typ "StateIndicatorItem" an.

Über Eigenschaften der Kategorie "Colors" können statische Farben konfiguriert werden, die nur dann angezeigt wird, wenn:

Damit das Steuerelement einen Rahmen anzeigt, wählen Sie für den StateIndicator in der Eigenschaft BorderStyle einen Rahmenstil und in der Eigenschaft "BorderColor" eine Rahmenfarbe aus.

Verwandte Themen: