Anbindung an eine analoge Prozessvariable
Einige Steuerelemente können auf eine analoge Variable zugreifen. Es werden ganzzahlige Werte oder Fließkommazahlen verarbeitet. Optional kann eine Einheitenumrechnung aktiviert werden.
Eine analoge Prozessvariable beinhaltet eine Zahl. Diese kann ganzzahlig sein, eine gewisse Anzahl von Nachkommastellen haben oder ein Fließkommawert sein. Je nach Konfiguration lässt sich ein ganzzahliger Wert auch mit virtuellen Dezimalstellen anzeigen. Es wird dann an einer bestimmten Stelle ein Komma in die Zahlendarstellung eingeblendet.
Für die Anbindung an eine analoge Prozessvariable stehen im Fenster Eigenschaften in der Kategorie "Variable" folgende Eigenschaften zur Verfügung:
DecimalPlaces
Legt die Anzahl der Nachkommastellen für die numerische Darstellung des Variablenwertes fest.
UseRawValue
Legt fest, dass die Einheitenumschaltung, die in der Variablen, die an das Steuerelement gebunden ist, verwendet wird, für das Steuerelement deaktiviert wird.
Value
Diese Eigenschaft simuliert im Designmodus den Variablenwert. Hiermit können die Auswirkungen anderer Einstellungen auf die Darstellung des Steuerelementes getestet werden. Steuerelemente, die den Variablenwert alphanumerisch darstellen können, bieten in der Kategorie Value einige Eigenschaften, um diese Darstellung zu beeinflussen.
In diese Eigenschaft wird der vollständige Name einer Prozessvariablen eingetragen. Diese kann vom Datentyp VT_BOOL, VT_I1, VT_I2, VT_I4, VT_UI1, VT_UI2, VT_UI4, VT_R4 oder VT_R8 sein.
Beispiel:
|
Eigenschaft |
Integer-Variable |
|---|---|
|
VariableName |
Ch1.DataTypes.DWORD |
Über die Schaltfläche
neben der Eigenschaft können Sie den Dialog Variable
auswählen aufrufen, in dem Sie die gewünschte Variable
auswählen können.
Betrifft diese Steuerelemente:
Bar, DonutGauge, Image, Label, NumericVarIn, NumericVarOut, PieSegment, RadialInstrument, Slider, StackedDonutGaugeSegment