RadialInstrument

Anzeige eines Prozessvariablenwertes ähnlich eines Tachometers.

Symbol

Menüband

Start > Steuerelemente > Ein-/Ausgabe > Variablenausgabe > RadialInstrument

Das Steuerelemente "RadialInstrument" zeigt eine runde Skala mit einem Zeiger an, der auf einen Wert der Skala gerichtet ist. Dieser Wert entspricht dem aktuellen Wert der angebundenen Prozessvariablen.

Beispiel: Das RadialInstrument wird z. B. zur Anzeige einer Geschwindigkeit verwendet.

Der Zeiger des RadialInstrument zeigt auf den aktuellen Wert der angebundenen Prozessvariablen.

Funktionalitäten

Das Steuerelement unterstützt folgende Funktionalität:

Diese Funktionalitäten können Sie über die Eigenschaften im Fenster Eigenschaften konfigurieren, wenn Sie das Steuerelement im Designer oder in der Dokumentgliederung markieren. Ob eine Eigenschaft im Eigenschaftenfenster sichtbar ist, hängt vom Style des Steuerelements ab.

Style

Standardmäßig verwendet das Steuerelement den Style "Plain.Default". Weitere System-Styles stehen für das Steuerelement in der Eigenschaft "Style" aus der Kategorie "Allgemeine Eigenschaften" zur Verfügung.

Bei gestylten Steuerelementen können bestimmte Eigenschaften im Fenster Eigenschaften fehlen. Zum Beispiel steht für Steuerelemente in den System-Styles keine Kategorie "Colors" zur Verfügung. Diese Eigenschaften sind in den System-Styles nicht editierbar.

Sie können auch eigene Styles für das Steuerelement erstellen. Diese Styles stehen nach der Erstellung in der Eigenschaft "Style" zur Auswahl.

Aufbau

Das RadialInstrument besteht intern im Wesentlichen aus vier Elementen: dem Hintergrund (Background), dem Ring (Range), der Skala (Scale) und dem Zeiger (Indicator). Die Elemente haben dieselbe Größe wie das Steuerelement und dieselbe Position innerhalb des Steuerelements. Sie liegen wie Folien übereinander.

Das RadialInstrument und seine Elemente

Zeiger (Indicator)

Wird der Style des Steuerelements zurückgesetzt, dann stehen in der Kategorie "Indicator" folgende Eigenschaften zur Konfiguration des Zeigers zur Verfügung:

IndicatorSize

Legt die Größe der Grafik fest, die als Zeiger verwendet werden soll. Die Angabe von 100 % bedeutet, dass die Höhe/Breite der Grafik der Höhe/Breite des Steuerelements entspricht.

IndicatorUri

Legt die Grafik fest (SVG), die als Zeiger verwendet werden soll.

Im Projektexplorer finden Sie unter DesignWsvgsWimagesWsvgs eine Reihe von Grafiken, z. B. "instrumentneedle.svg", die standardmäßig für den Zeiger verwendet wird. Um eine andere Grafik aus dem Ordner zu verwenden, klicken Sie auf das Symbol für erweiterte Optionen () neben der Eigenschaft "IndicatorUri" und wählen Sie "Benutzerdefinierter Ausdruck..." aus dem Menü. Geben Sie den Namen der gewünschten Grafik an und bestätigen Sie mit Enter.

Instrument

Wird der Style des Steuerelements zurückgesetzt, dann stehen in der Kategorie "Instrument" folgende Eigenschaften zur Konfiguration des Steuerelements zur Verfügung:

BackgroundUri

Legt die Grafik (SVG) fest, die als Hintergrund des Steuerelements verwendet werden soll.

EndAngle

Legt den Endpunkt für den Ring und die Skala fest.

StartAngle

Legt den Startpunkt für den Ring und die Skala fest.

ShowAllRanges

Legt fest, ob alle festgelegten Teilbereiche angezeigt werden. Wird die Eigenschaft deaktiviert, dann werden die Teilbereiche nur bis zum aktuellen Wert dargestellt.

Ring (Range)

Das Element "Range" zeichnet einen Ring bzw. Ringsegmente für definierte Teilbereiche entlang der Skala. Zur Konfiguration des Elements stehen folgende Eigenschaften in der Kategorie "Range" zur Verfügung.

RangeInnerRadius

Legt den Radius für die Innenseite der Rings fest. Möglich sind Angaben in Pixel oder Prozent. Die Angabe von 95 % (Standardeinstellung) bedeutet, dass der Radius 95 % der Strecke vom Mittelpunkt bis zur Grenze des Steuerelements entspricht. Sind die Höhe und die Breite des Steuerelements unterschiedlich, dann zählt für die Berechnung des Radius die kürzere Strecke.

RangeOuterRadius

Legt den Radius für die Außenseite des Rings fest. Möglich sind Angaben in Pixel oder in Prozent. Die Angabe von 100 % (Standardeinstellung) bedeutet, dass der Radius 100 % der Strecke vom Mittelpunkt bis zur Grenze des Steuerelements entspricht. Sind die Höhe und die Breite des Steuerelements unterschiedlich, dann zählt für die Berechnung des Radius die kürzere Strecke.

Verwandte Themen: