Bar

Balkendiagramm für die Anzeige eines Prozessvariablenwertes.

Symbol

Menüband

Start > Steuerelemente > Ein-/Ausgabe > Variablenausgabe > Bar

Das Steuerelement "Bar" zeigt einen vertikalen oder horizontalen Balken an, auf dem der Wert der angebundenen numerischen Prozessvariablen durch einen Indikator repräsentiert wird, sowie eine Skala mit Skalenstrichen und Skalenwerten. Der Bar wird z. B. zur Anzeige eines Füllstands verwendet.

Der Indikator (blau) des Steuerelements Bar zeigt den aktuellen Wert der angebundenen Prozessvariablen an.

Funktionalitäten

Das Steuerelement unterstützt folgende Funktionalität:

Diese Funktionalitäten können Sie über die Eigenschaften im Fenster Eigenschaften konfigurieren, wenn Sie das Steuerelement im Designer oder in der Dokumentgliederung markieren.

Style

Für das Steuerelement stehen keine System-Styles zur Verfügung. Sie können eigene Styles für das Steuerelement erstellen. Diese Styles stehen nach der Erstellung in der Eigenschaft "Style" zur Auswahl.

Aufbau

Das Steuerelement besteht aus einer Reihe weiterer Elemente. Sowohl das Steuerelement selbst als auch seine Elemente können über die Eigenschaften des Steuerelements konfiguriert werden. Eigenschaften für ein Unterelement des Steuerelements sind in der Regel in der Kategorie zu finden, die den Namen dieses Elements trägt.

Beispiel: Die Eigenschaften zur Konfiguration des Elements "Unit" finden Sie im Fenster Eigenschaften in der Kategorie "Unit", wenn Sie das Steuerelement im Designer oder in der Dokumentgliederung markieren.

Der Bar und seine Elemente

BarContainer

Das Steuerelement enthält einen internen Container (BarContainer, siehe Aufbau) für den Balken und die Skala. Das Steuerelement Bar verfügt in der Kategorie Bar über folgende Eigenschaften für den BarContainer:

Direction

Legt die Position und die Richtung des Balkens und der Skala innerhalb des BarContainers fest.

BarHeight

Legt die Höhe des BarContainers fest. Standardmäßig ist die Eigenschaft auf 100 % eingestellt. Das bedeutet, dass der BarContainer die gesamte verfügbare Höhe im Steuerelement einnimmt. Die verfügbare Höhe hängt unter anderem davon ab, ob die Anzeige für Wert und Einheit oberhalb/unterhalb des BarContainers angezeigt wird (ShowValueLabel = þ, ValueLabelPosition = Top/Bottom) und welche Höhe sie hat (ValueLabelHeight).

Höhe des BarContainers mit und ohne Anzeige für Wert und Einheit

BarMargin

Legt die äußeren Abstände des BarContainers fest, d. h. zwischen dem Rand des BarContainers und seinem übergeordneten Element (Bar).

BarPadding

Legt die inneren Abstände des BarContainers fest, d. h. zwischen dem Rand des BarContainers und den enthaltenen Elementen (Scale und BarRangeContainer).

BarWidth

Legt die Breite des BarContainers fest. Standardmäßig ist die Eigenschaft auf 100% eingestellt. Das bedeutet, dass der BarContainer die gesamte verfügbare Breite im Steuerelement einnimmt. Die verfügbare Breite hängt unter anderem davon ab, ob die Anzeige für Wert und Einheit links/rechts des BarContainers angezeigt wird (ShowValueLabel = þ, ValueLabelPosition = Left/Right) und welche Breite sie hat (ValueLabelWidth).

Verwandte Themen: