Wert
Darstellung des Variablenwertes im Steuerelement.
Die Darstellung eines Variablenwertes als Text oder Zahl ist eine Hauptfunktionalität der Ein- und Ausgabesteuerelemente. Das Steuerelement bezieht den Wert aus einer VisiWin Variablendefinition und stellt ihn in einer Wertanzeige (Element "Value") dar.
Das Element "Value" ist zum Beispiel im Steuerelement "Bar" enthalten.
Die Variablendefinition wird über die Eigenschaft VariableName mit dem Steuerelement verknüpft. Das Layout, die Darstellung, der Absatz und die Schrift der Wertanzeige können über die Eigenschaften der Kategorie Value des Steuerelements konfiguriert werden, die Farben der Wertanzeige über die Eigenschaften der Kategorie Colors.
Das Layout der Wertanzeige kann über folgende Eigenschaften konfiguriert werden:
ValueContainerHeight
Legt die Höhe des Containers fest, die den Wert und die Einheit enthält.
ValueContainerWidth
Legt die Breite des Containers fest, die den Wert und die Einheit enthält.
ValueHeight
Legt die Höhe der Wertanzeige fest.
ValueMargin
Legt die äußeren Abstände der Wertanzeige fest, d. h. zwischen dem Rand der Wertanzeige und ihrem übergeordneten oder benachbarten Element.
ValuePadding
Legt die inneren Abstände der Wertanzeige fest, d. h. zwischen dem Rand der Wertanzeige und ihrem Inhalt (dem Text der Wertanzeige).
ValueWidth
Legt die Breite der Wertanzeige fest.
Für die Darstellung der Wertanzeige stehen folgende Eigenschaften zur Verfügung:
ShowValue
Legt fest, ob die Wertanzeige dargestellt werden soll.
ValueContainerBorderRadius
Legt die Rundung der Ecken für den Rahmen des Containers fest, der den Wert und die Einheit enthält.
ValueContainerBorderStyle
Legt den Stil des Rahmens des Containers fest, der den Wert und die Einheit enthält.
ValueContainerBorderWidth
Legt die Dicke der Rahmenlinie des Containers fest, der den Wert und die Einheit enthält.
Die Zeilenhöhe und die Textausrichtung der Wertanzeige werden über folgende Eigenschaften konfiguriert:
ValueLineHeight
Legt die Höhe der Textzeile(n) der Wertanzeige fest. Siehe auch CSS-Referenz: line-height
ValueTextAlignment
Legt die horizontale Ausrichtung des Textes innerhalb der Wertanzeige fest. Siehe auch CSS-Referenz: text-align
Die in der Wertanzeige verwendete Schrift wird über folgende Eigenschaften konfiguriert:
ValueFontClass
Legt die Schriftklasse des Wertes fest.
-
Die Eigenschaft enthält eine Liste von Schriftklassen, aus denen eine ausgewählt werden kann. Die Einstellungen werden aus einer CSS-Datei bezogen (fontclasses.css), die im Ordner "resources\typography" im Client-Projektverzeichnis zu finden ist.
ValueFontSize
Legt die Schriftgröße des Wertes fest. Siehe auch CSS-Referenz: font-size
ValueFontWeight
Legt fest, wie dick oder dünn die Zeichen des Wertes dargestellt werden sollen. Siehe auch CSS-Referenz: font-weight
ValueTextContrast
Legt fest, wie hell die Schrift des Wertes dargestellt werden soll, von 1 (undurchsichtig, Standardeinstellung) über 0,5 (halb durchsichtig) bis 0 (komplett durchsichtig). Siehe auch CSS-Referenz: opacity
Betrifft diese Steuerelemente: