TextVarOut

Ausgabefeld für eine alphanumerische Prozessvariable.

Symbol

Menüband

Start > Steuerelemente > Ein-/Ausgabe > Variablenausgabe > TextVarOut

Das Steuerelement "TextVarOut" gibt einen String-Variablenwert aus.

Beispiel: Das TextVarOut kann dazu verwendet werden den Namen der aktuell geladenen Rezeptdatei anzuzeigen.

TextVarOut

Funktionalitäten

Das Steuerelement unterstützt folgende Funktionalität:

Diese Funktionalitäten können Sie über die Eigenschaften im Fenster Eigenschaften konfigurieren, wenn Sie das Steuerelement im Designer oder in der Dokumentgliederung markieren. Ob eine Eigenschaft im Eigenschaftenfenster sichtbar ist, hängt vom Style des Steuerelements ab.

Style

Standardmäßig verwendet das Steuerelement den Style "Plain.Default". Weitere System-Styles stehen für das Steuerelement in der Eigenschaft "Style" aus der Kategorie "Allgemeine Eigenschaften" zur Verfügung.

Bei gestylten Steuerelementen können bestimmte Eigenschaften im Fenster Eigenschaften fehlen. Zum Beispiel steht für Steuerelemente in den System-Styles keine Kategorie "Colors" zur Verfügung. Diese Eigenschaften sind in den System-Styles nicht editierbar.

Sie können auch eigene Styles für das Steuerelement erstellen. Diese Styles stehen nach der Erstellung in der Eigenschaft "Style" zur Auswahl.

Aufbau

Das Steuerelement besteht aus einer Reihe weiterer Elemente. Sowohl das Steuerelement selbst als auch seine Elemente können über die Eigenschaften des Steuerelements konfiguriert werden. Eigenschaften für ein Unterelement des Steuerelements sind in der Regel in der Kategorie zu finden, die den Namen dieses Elements trägt.

Beispiel: Die Eigenschaften zur Konfiguration des Elements "Label" finden Sie im Fenster Eigenschaften in der Kategorie "Label", wenn Sie das Steuerelement im Designer oder in der Dokumentgliederung markieren.

In den Styles "Plain.Default" und "Material.Default" werden die jeweiligen Container für die Beschriftung und den Wert (Label und ValueContainer) untereinander, d. h. in einer Spalte, positioniert. Wird der Style des Steuerelements zurückgesetzt, werden diese Elemente nebeneinander, d. h. in einer Zeile, positioniert.

Das TextVarOut und seine Elemente (Styles Plain.Default und Material.Default)

Das TextVarOut und seine Elemente (Style zurückgesetzt)

Verwandte Themen: