Anbindung an spezifische Prozessvariable
Einige Steuerelemente können nur auf Variablen von einem bestimmten Datentyp zugreifen wie z. B. VT_DATE oder VT_BSTR. Einige unterstützen den Zugriff auf beliebige Datentypen.
Die Steuerelemente behandeln die spezifischen Datentypen auf besondere Weise. So kann für den Datentyp VT_DATE (Datumsvariable) z. B. die Formatierung individuell eingestellt werden. Beim Datentyp VT_BSTR (Textvariable) wird z. B. die Eingabebegrenzung auf die Textlänge angewendet. Zudem gibt es für diese Datentypen auch spezialisierte Eingabedialoge für eine Touch-Bedienung.
Für die Anbindung an die Prozessvariable steht die Eigenschaft "VariableName" in der Kategorie "Variable" im Fenster Eigenschaften zur Verfügung:
In diese Eigenschaft wird der vollständige Name einer Prozessvariablen eingetragen.
Über die Schaltfläche
neben der Eigenschaft können Sie den Dialog Variable
auswählen aufrufen, in dem Sie die gewünschte Variable
auswählen können.
Folgende Steuerelemente können nur spezifische Datentypen verarbeiten:
|
Steuerelement |
Unterstützter Datentyp |
Bemerkung |
|---|---|---|
|
VT_BSTR |
Ein-/Ausgabe von beliebigem Text |
|
|
VT_DATE |
Ein-/Ausgabe von Datum und Uhrzeit |
|
|
Alle Datentypen |
Die Steuerelemente machen einen Abgleich zwischen den Listenelementen und dem Inhalt der Prozessvariablen. |