DateTimeVarIn

Eingabe/Ausgabe für ein Datum und/oder eine Zeit.

Symbol

Menüband

Start > Steuerelemente > Ein-/Ausgabe > Variableneingabe > DateTimeVarIn

Über das Steuerelement "DateTimeVarIn" wird ein Zeitpunkt eingegeben und ausgegeben. Von dem Zeitpunkt kann das Datum, die Uhrzeit oder beides verarbeitet werden. Als Zielangabe muss eine Prozessvariable vom Typ VT_DATE gewählt werden.

Bediener können das Datum und die Uhrzeit ins Eingabefeld direkt eintippen oder mit Hilfe eines Dialogs auswählen, der über einen Klick auf das Kalendersymbol rechts im Steuerelement geöffnet wird.

DateTimeVarIn mit Eingabe

Funktionalitäten

Das Steuerelement unterstützt folgende Funktionalität:

Diese Funktionalitäten können Sie über die Eigenschaften im Fenster Eigenschaften konfigurieren, wenn Sie das Steuerelement im Designer oder in der Dokumentgliederung markieren. Ob eine Eigenschaft im Eigenschaftenfenster sichtbar ist, hängt vom Style des Steuerelements ab.

Style

Standardmäßig verwendet das Steuerelement den Style "Plain.Default". Weitere System-Styles stehen für das Steuerelement in der Eigenschaft "Style" aus der Kategorie "Allgemeine Eigenschaften" zur Verfügung.

Bei gestylten Steuerelementen können bestimmte Eigenschaften im Fenster Eigenschaften fehlen. Zum Beispiel steht für Steuerelemente in den System-Styles keine Kategorie "Colors" zur Verfügung. Diese Eigenschaften sind in den System-Styles nicht editierbar.

Sie können auch eigene Styles für das Steuerelement erstellen. Diese Styles stehen nach der Erstellung in der Eigenschaft "Style" zur Auswahl.

Aufbau

Das Steuerelement besteht aus einer Reihe weiterer Elemente. Sowohl das Steuerelement selbst als auch seine Elemente können über die Eigenschaften des Steuerelements konfiguriert werden. Eigenschaften für ein Unterelement des Steuerelements sind in der Regel in der Kategorie zu finden, die den Namen dieses Elements trägt.

Beispiel: Die Eigenschaften zur Konfiguration des Elements "Label" finden Sie im Fenster Eigenschaften in der Kategorie "Label", wenn Sie das Steuerelement im Designer oder in der Dokumentgliederung markieren.

Das DateTimeVarIn und seine Elemente

Eingabefeld (Input, InputContainer, ...)

Das DateTimeVarIn beinhaltet ein Eingabefeld (Input), in das zur Laufzeit ein Datum und eine Uhrzeit eingegeben werden können.

Wird der Style des DateTimeVarIn zurückgesetzt, dann kann über Eigenschaften der Kategorie "Input" Folgendes konfiguriert werden:

Wie die Elemente strukturell zusammenhängen und welche Eigenschaften sich auf welches Element auswirken, zeigt die folgende Abbildung:

InputContainer und seine Elemente

Verwandte Themen: