Fehlertext

Darstellung eines Textes im Steuerelement im Falle eines Fehlers.

Der Fehlertext wird unterhalb des Eingabefelds eines Eingabesteuerelements angezeigt, wenn die Benutzereingabe die festgelegten Grenzen überschreitet. Der Text kann als Konstante im Steuerelement definiert werden oder aus der Sprachumschaltung von EASY UI Designer bezogen werden.

Der Fehlertext wird in einer Fehlertextanzeige (Element "ErrorText") dargestellt.

Das Element "ErrorText" ist zum Beispiel im Steuerelement "NumericVarIn" enthalten.

Die Quelle, das Layout, die Darstellung, der Absatz und die Schrift des Fehlertextes können über die Eigenschaften der Kategorie "ErrorText" des Steuerelements konfiguriert werden, die Farben des Fehlertextes über die Eigenschaften der Kategorie "Colors".

Quelle

Folgende Eigenschaften legen den Text selbst bzw. die Textquelle fest:

LimitMaxErrorText/LimitMinErrorText

Überschreitet die Eingabe den in der Eigenschaft "RawLimitMax" festgelegten Grenzwert, dann wird der in der Eigenschaft "LimitMaxErrorText" angegebene Text im Steuerelement angezeigt. Entsprechend wird der in der Eigenschaft "LimitMinErrorText" angegebene Text im Falle der Unterschreitung des unteren Grenzwertes (RawLimitMin) angezeigt. Verwenden sie diese Eigenschaften, wenn die Fehlertexte sprachunabhängig sind.

LocalizableLimitMaxErrorText/LocalizableLimitMinErrorText

Sollen die Fehlertexte sprachabhängig sein, kann hier über die Schaltfläche der Textauswahldialog geöffnet werden. Hierdurch wird die Verbindung zu einer EASY UI Designer Textdefinition hergestellt. Die Eigenschaft speichert dann den vollständigen Namen der Textdefinition.

Layout

Das Layout der Fehlertextanzeige kann über folgende Eigenschaften konfiguriert werden:

ErrorTextHeight

Legt die Höhe der Fehlertextanzeige fest.

ErrorTextMargin

Legt die äußeren Abstände der Fehlertextanzeige fest, d. h. zwischen dem Rand der Fehlertextanzeige und ihrem übergeordneten oder benachbarten Element.

ErrorTextWidth

Legt die Breite der Fehlertextanzeige fest.

Darstellung

Für die Darstellung des Fehlertextes stehen folgende Eigenschaften zur Verfügung:

ShowErrorText

Legt fest, ob der Fehlertext angezeigt werden soll.

Absatz

Die Textausrichtung und die Zeilenhöhe der Fehlertextanzeige werden über folgende Eigenschaften konfiguriert:

ErrorTextAlignment

Legt die horizontale Ausrichtung des Fehlertextes innerhalb der Fehlertextanzeige fest. Siehe auch CSS-Referenz: text-align

ErrorTextLineHeight

Legt die Höhe der Textzeile der Fehlertextanzeige fest. Siehe auch CSS-Referenz: line-height

Schrift

Die Schrift des Fehlertextes wird über folgende Eigenschaften konfiguriert:

ErrorTextContrast

Legt fest, wie hell die Schrift des Fehlertextes dargestellt werden soll, von 1 (undurchsichtig, Standardeinstellung) über 0,5 (halb durchsichtig) bis 0 (komplett durchsichtig). Siehe auch CSS-Referenz: opacity

ErrorTextFontClass

Legt die Schriftklasse des Fehlertextes fest.

ErrorTextFontSize

Legt die Schriftgröße des Fehlertextes fest. Siehe auch CSS-Referenz: font-size

ErrorTextFontWeight

Legt fest, wie dick oder dünn die Buchstaben des Fehlertextes dargestellt werden sollen. Siehe auch CSS-Referenz: font-weight

Verwandte Themen:

Betrifft diese Steuerelemente:

DateTimeVarIn, NumericVarIn, TextVarIn