Hilfetext

Darstellung eines Textes als Hilfe oder Hinweis für die richtige Eingabe.

Der Hilfetext wird unterhalb des Eingabefelds eines Eingabesteuerelements angezeigt. Der Text kann als Konstante im Steuerelement definiert werden oder aus der Sprachumschaltung von »EASY UI Designer« bezogen werden.

Der Hilfetext wird in einer Hilfetextanzeige (Element "HelperText") dargestellt.

Das Element "HelperText" ist zum Beispiel im Steuerelement "NumericVarIn" enthalten.

Die Quelle, das Layout, die Darstellung, der Absatz und die Schrift des Hilfetextes können über die Eigenschaften der Kategorie "HelperText" des Steuerelements konfiguriert werden, die Farben des Hilfetextes über die Eigenschaften der Kategorie "Colors".

Quelle

Folgende Eigenschaften legen den Text selbst bzw. die Textquelle fest:

HelperText

Verwenden Sie diese Eigenschaft, wenn der Text sprachunabhängig ist, z. B. ein Name oder eine Kurzbezeichnung.

LocalizableHelperText

Soll der Text sprachabhängig sein, kann hier über die Schaltfläche der Textauswahldialog geöffnet werden. Hierdurch wird die Verbindung zu einer EASY UI Designer Textdefinition hergestellt. Die Eigenschaft speichert dann den vollständigen Namen der Textdefinition.

Layout

Das Layout der Hilfetextanzeige kann über folgende Eigenschaften konfiguriert werden:

HelperTextHeight

Legt die Höhe der Hilfetextanzeige fest.

HelperTextMargin

Legt die äußeren Abstände der Hilfetextanzeige fest, d. h. zwischen dem Rand der Hilfetextanzeige und ihrem übergeordneten oder benachbarten Element.

HelperTextWidth

Legt die Breite der Hilfetextanzeige fest.

Darstellung

Für die Darstellung des Hilfetextes stehen folgende Eigenschaften zur Verfügung:

ShowHelperText

Legt fest, ob der Hilfetext angezeigt werden soll.

Absatz

Die Textausrichtung und die Zeilenhöhe der Hilfetextanzeige werden über folgende Eigenschaften konfiguriert:

HelperTextAlignment

Legt die horizontale Ausrichtung des Hilfetextes innerhalb der Hilfetextanzeige fest. Siehe auch CSS-Referenz: text-align

HelperTextLineHeight

Legt die Höhe der Textzeile der Hilfetextanzeige fest. Siehe auch CSS-Referenz: line-height

Schrift

Die Schrift des Hilfetextes wird über folgende Eigenschaften konfiguriert:

HelperTextContrast

Legt fest, wie hell die Schrift des Hilfetextes dargestellt werden soll, von 1 (undurchsichtig, Standardeinstellung) über 0,5 (halb durchsichtig) bis 0 (komplett durchsichtig). Siehe auch CSS-Referenz: opacity

HelperTextFontClass

Legt die Schriftklasse des Hilfetextes fest.

HelperTextFontSize

Legt die Schriftgröße des Hilfetextes fest. Siehe auch CSS-Referenz: font-size

HelperTextFontWeight

Legt fest, wie dick oder dünn die Buchstaben des Hilfetextes dargestellt werden sollen. Siehe auch CSS-Referenz: font-weight

Verwandte Themen:

Betrifft diese Steuerelemente:

DateTimeVarIn, NumericVarIn, TextVarIn