DateTimeVarOut
Ausgabe für ein Datum und/oder eine Zeit.
|
Symbol |
|
|
Menüband |
Start > Steuerelemente > Ein-/Ausgabe > Variableneingabe > DateTimeVarOut |
Das Steuerelement "DateTimeVarOut" gibt einen Zeitpunkt aus. Von dem Zeitpunkt kann das Datum, die Uhrzeit oder beides verarbeitet werden. Als Zielangabe muss eine Prozessvariable vom Typ VT_DATE gewählt werden.
DateTimeVarOut mit Ausgabe des Datums und der Uhrzeit
Funktionalitäten
Das Steuerelement unterstützt folgende Funktionalität:
-
Anbindung an eine spezifische Prozessvariable für die Datenquelle
-
Darstellung des Datums
-
Darstellung der Uhrzeit
-
Unterschiedliche Datums- und Zeitformate
-
Automatische Positionierung der Datumsanzeige und der Uhrzeitanzeige innerhalb des Steuerelements
-
Darstellung eines sprachumschaltbaren Textes für die Beschriftung
-
Darstellung von Grafiken im Steuerelement
-
Anbindung an die Benutzerverwaltung zur Sperrung der Bedienbarkeit
-
Darstellung des Hintergrunds, des Rahmens, des Schattens etc.
-
Farbliche Darstellung des Hintergrunds, des Rahmens, des Textes etc., auch in Abhängigkeit vom Zustand des Steuerelements
Diese Funktionalitäten können Sie über die Eigenschaften im Fenster Eigenschaften konfigurieren, wenn Sie das Steuerelement im Designer oder in der Dokumentgliederung markieren. Ob eine Eigenschaft im Eigenschaftenfenster sichtbar ist, hängt vom Style des Steuerelements ab.
Style
Standardmäßig verwendet das Steuerelement den Style "Plain.Default". Weitere System-Styles stehen für das Steuerelement in der Eigenschaft "Style" aus der Kategorie "Allgemeine Eigenschaften" zur Verfügung.
Bei gestylten Steuerelementen können bestimmte Eigenschaften im Fenster Eigenschaften fehlen. Zum Beispiel steht für Steuerelemente in den System-Styles keine Kategorie "Colors" zur Verfügung. Diese Eigenschaften sind in den System-Styles nicht editierbar.
Sie können auch eigene Styles für das Steuerelement erstellen. Diese Styles stehen nach der Erstellung in der Eigenschaft "Style" zur Auswahl.
Das Steuerelement besteht aus einer Reihe weiterer Elemente. Sowohl das Steuerelement selbst als auch seine Elemente können über die Eigenschaften des Steuerelements konfiguriert werden. Eigenschaften für ein Unterelement des Steuerelements sind in der Regel in der Kategorie zu finden, die den Namen dieses Elements trägt.
Beispiel: Die Eigenschaften zur Konfiguration des Elements "Label" finden Sie im Fenster Eigenschaften in der Kategorie "Label", wenn Sie das Steuerelement im Designer oder in der Dokumentgliederung markieren.
Das DateTimeVarOut und seine Elemente
Automatische Positionierung der Datums- und der Uhrzeitanzeige
Das Steuerelement positioniert die Datumsanzeige (Element "Time") und die Uhrzeitanzeige (Element "Date") innerhalb ihres Containers (Element "Container", siehe Aufbau) automatisch. Die Positionierung hängt zum einen von der Einstellung der Eigenschaft "DateTimeMode" und zum anderen von den Einstellungen der Eigenschaften "AlignItems" und "JustifyContent" ab.
AlignItems
Legt die Ausrichtung der Elemente "Date" und "Time" innerhalb der Zeile/Spalte fest. Die Eigenschaft wirkt senkrecht zur Einstellung der Eigenschaft "DateTimeMode".
-
Start
Richtet die Elemente an der oberen Kante der Zeile bzw. an der linken Kante der Spalte aus.
AlignItems=Start, JustifyContent=Center, DateTimeMode=...
-
End
Richtet die Elemente an der unteren Kante der Zeile bzw. an der rechten Kante der Spalte aus.
AlignItems = End, JustifyContent = Center, DateTimeMode = ...
-
Center
Platziert die Elemente in der Mitte der Zeile/Spalte.
AlignItems = Center, JustifyContent = Center, DateTimeMode = ...
-
Baseline
Richtet die Elemente an der Basislinie (Grundlinie, Schriftlinie) ihrer Texte aus.
AlignItems = Baseline, JustifyContent = Center, DateTimeMode = ...
-
Stretch
Die Elemente werden so gestreckt, dass sie die gesamte Zeilenhöhe/Spaltenbreite einnehmen.
JustifyContent
Legt die Ausrichtung der Elemente Date und Time innerhalb der Zeile/Spalte fest. Die Eigenschaft wirkt in Richtung der Einstellung der Eigenschaft "DateTimeMode".
-
Start
Richtet die Elemente am Beginn der jeweiligen Zeile/Spalte aus.
-
Eine Spalte beginnt im Steuerelement unten bei "DateTimeMode" = "TimeCRDate" und oben bei "DateTimeMode" = "DateCRTime".
JustifyContent = Start, AlignItems = Center, DateTimeMode = ...
-
-
End
Richtet die Elemente am Ende der Zeile/Spalte aus.
-
Eine Spalte endet im Steuerelement oben bei "DateTimeMode" = "TimeCRDate" und unten bei "DateTimeMode" = "DateCRTime".
JustifyContent = End, AlignItems = Center, DateTimeMode = ...
-
-
Center
Richtet die Elemente in der Mitte der Zeile/Spalte aus.
JustifyContent = Center, AlignItems = Center, DateTimeMode = ...
-
Space-between
Fügt den in der Zeile/Spalte verfügbaren Raum zwischen den Elementen ein.
JustifyContent = Space-between, AlignItems = Center, DateTimeMode = ...
-
Space-around
Verteilt den in der Zeile/Spalte verfügbaren Raum gleichmäßig um jedes Element herum.
JustifyContent = Space-around, AlignItems = Center, DateTimeMode = ...
-
Space-evenly
Verteilt den in der Zeile/Spalte verfügbaren Raum gleichmäßig zwischen einem Element und dem Rand des Steuerelements/dem nächsten Element.
JustifyContent = Space-evenly, AlignItems = Center, DateTimeMode = ...
Verwandte Themen: