PieChart

Tortendiagramm für die Anzeige von mehreren Werten.

Symbol

Menüband

Start > Steuerelemente > Ein-/Ausgabe > Variablenausgabe > PieChart

Das Steuerelement "PieChart" stellt Variablenwerte als Segmente eines Rings dar. Um den jeweiligen Anteil eines Wertes am Gesamtwert aller berücksichtigten Werte zu visualisieren, werden die einzelnen Segmente farblich unterschiedlich gestaltet. Zusätzlich zum eigentlichen Diagramm kann das PieChart eine Legende zur Beschreibung der einzelnen Segmente anzeigen.

Beispiel: Das PieChart kann beispielsweise eingesetzt werden, um darzustellen, wie häufig bestimmte Alarme im Vergleich zur Gesamthäufigkeit aller Alarme auftreten oder wie lange bestimmte Alarme im Vergleich zur Gesamtdauer aller Alarme aktiv sind.

PieChart mit drei Segmenten

Funktionalitäten

Das Steuerelement unterstützt folgende Funktionalität:

Diese Funktionalitäten können Sie über die Eigenschaften im Fenster Eigenschaften konfigurieren, wenn Sie das Steuerelement im Designer oder in der Dokumentgliederung markieren.

Style

Für das Steuerelement stehen keine System-Styles zur Verfügung. Sie können eigene Styles für das Steuerelement erstellen. Diese Styles stehen nach der Erstellung in der Eigenschaft "Style" zur Auswahl.

Aufbau

Das PieChart besteht intern aus zwei Hauptelementen: dem "PieCore", der eine Grafik (SVG) enthält, die einen Ring aus definierten Segmenten zeichnet, und dem "PieLegend", das die Legende zur Grafik darstellt.

Das PieChart und seine Elemente

Ringdiagramm

Das Steuerelement enthält eine Grafik (SVG), die einen Ring darstellt. Das PieChart kann nur dann sinnvoll eingesetzt werden, wenn mindestens zwei Segmente konfiguriert wurden. Zusätzlich kann über Eigenschaften in der Kategorie "PieChart" Folgendes für das Ringdiagramm konfiguriert werden:

Segment (PieSegment)

Um Variablenwerte als Segmente im Ring darzustellen, muss für jede Variable ein Element "PieSegment" zum PieChart hinzugefügt werden. Das PieChart enthält standardmäßig ein PieSegment.

Um PieSegments hinzuzufügen oder vorhandene zu entfernen, rufen Sie über die Schaltfläche hinter der Eigenschaft "Segments" den Collection Editor auf.

Das PieSegment unterstützt folgende Funktionalität::

Für die Darstellung des Elements kann zudem Folgendes konfiguriert werden:

Legende (PieLegend)

Die Legende (PieLegend) legt für jedes neue PieSegment einen Eintrag an (FlexLayout). Dieser enthält einen ColorIndicator und ein NumericVarOut. Die in der Eigenschaft "FillColor" eines PieSegments konfigurierte Farbe wird sowohl für das PieSegment als auch für den entsprechenden ColorIndicator verwendet. Ebenso werden die Beschriftung, die Einheit und der Wert eines PieSegments im entsprechenden NumericVarOut dargestellt.

Ob die Legende angezeigt werden soll, wird über die Eigenschaft "ShowLegend" festgelegt. Außerdem kann über Eigenschaften der Kategorie "Legend" Folgendes für die Legende konfiguriert werden:

LegendPosition

Legt die Position der Legende und des Ringdiagramms innerhalb des Steuerelements fest. Die Bezeichnung für die Einstellung (Left, Top, Right, Bottom) bezieht sich auf die Position der Legende relativ zum Ringdiagramm.

Position der Legende (2) und des Ringdiagramms (1) bei LegendAlignment=Center

LegendAlignment

Legt die Ausrichtung der Legende und des Ringdiagramms fest. Die Eigenschaft wirkt senkrecht zur Einstellung "LegendPosition":

Verwandte Themen: