MC_MoveLinearRelative

Mit diesem FB lässt sich für eine Achsgruppe eine Linearinterpolation ausgehend von der aktuellen Position des TCP zu einer relativen Position im spezifizierten Koordinatensystem durchführen.

  • Nach Erreichen der Zielpositionen befinden sich die Achsen der Achsgruppe im Zustand "GroupStandby", wenn keine weiteren Bewegungskommandos anstehen.
Gefahr!

Alle Bahnen müssen immer erst mit Override oder im Simulationsmodus mit virtuellen Achsen getestet werden!

Hinweis!

Kartesische Bahnbewegungen (CP) lassen sich nur durchführen, wenn alle Antriebsachsen auf die im Abschnitt " Unterstützte Kinematiken " definierten Nulllagen referenziert sind.

 

 

 

MC_MoveLinearRelative

 

 

 

AXES_GROUP_REF

-

AxesGroup

Done

-

BOOL

BOOL

-

Execute

Busy

-

BOOL

ARRAY [1..12] OF LREAL

-

Distance

Active

-

BOOL

LREAL

-

Velocity

CommandAborted

-

BOOL

LREAL

-

Acceleration

Error

-

BOOL

LREAL

-

Deceleration

ErrorID

-

L_IE1P_Error

LREAL

-

Jerk

L_MC4P_CoordSystem

-

CoordSystem

ARRAY [1..6] OF
L_MC4P_AuxMode

-

aeAuxMode

MC_BUFFER_MODE

-

BufferMode

MC_TRANSITION_MODE

-

TransitionMode

ARRAY [ 1..12 ] OF LREAL

-

TransitionParameter

L_MC4P_Orientation_Mode

-

OrientationMode

ARRAY[4..6] OF MC_DIRECTION

-

Direction

 

 

 

 

 

 

 

 

Eingänge

Name

Datentyp

Info/Einstellmöglichkeiten

AxesGroup

AXES_GROUP_REF

Achsgruppenreferenz

Execute

BOOL

FALSE ä TRUE

Positionierung starten.

Distance

ARRAY [1..12] OF LREAL

Array mit relativen Zielkoordinaten in [Units]

  • Bezogen auf die Sollposition zum Startzeitpunkt des Kommandos.
  • Bei verketteten Bewegungen: Bezogen auf die Zielposition der vorherigen Bewegung

Relative Zielposition der Bewegung

  • Index 1 ... 6:
    • Coordsystem = ACS: Distanz der Antriebsachsen
    • Coordsystem = WCS , MCS oder PCS : Distanz des TCP in dem ausgewählten Koordinatensystem
  • Index 7 ... 12:
    • Zielposition der optional vorhandenen Hilfsachsen

Velocity

LREAL

Maximale Geschwindigkeit in [Units/s] für das Anfahren der Zielposition

  • In Abhängigkeit der Profilparameter Position , Acceleration , Deceleration und Jerk kann es sein, dass der Antrieb die maximale Geschwindigkeit gar nicht erreicht.

Acceleration

LREAL

Maximale Beschleunigung in [Units/s 2 ]

Deceleration

LREAL

Maximale Verzögerung in [Units/s 2 ]

Jerk

LREAL

Maximaler Ruck in [Units/s 3 ]

CoordSystem

L_MC4P_CoordSystem

Auswahl des zu verwendenen Koordinatensystems:

  • WCS: World Coordinate System
  • MCS: Machine Coordinate System
  • ACS: Axes Coordinate System
  • PCS_1 ... PCS_16: Product Coordinate System (1 ... 16)

Koordinatensysteme und Transformationen

aeAuxMode

ARRAY [1..6] OF L_MC4P_AuxMode

Modus für die Hilfsachsen:

  • Inactive: Hilfsachskoordinaten werden ignoriert.
  • Continuous: Verschleifen der Hilfsachse über mehrere MC_Move-Bausteine.
  • DiscreteAbsolute: Hilfsachsposition wird am Ende jedes Bewegungssegments gesetzt (ähnlich wie Hauptachsen).
  • DiscreteRelative: Hilfsachsposition wird am Ende jedes Bewegungssegments gesetzt (ähnlich wie Hauptachsen).

Hilfsachsen

BufferMode

MC_BUFFER_MODE

Modus für die Abarbeitung aufeinanderfolgender Bewegungskommandos

BufferMode

TransitionMode

MC_TRANSITION_MODE

Modus für das Bahnverhalten am Bewegungsende

TransitionMode und TransitionParameter

TransitionParameter

ARRAY [1..12] OF LREAL

Beschreibung des Parameters TransitionParameter

Parameter für "Überschleifen"
Nur relevant, wenn TransitionMode = TMCornerDistance ausgewählt wurde.

* TransitionParameter[1]

  • Angabe des Verschliffradius des Startpunktes bzw. zur vorherigen Bewegung als symmetrische Distanz in [mm]
  • Wert wird verwendet, wenn TransitionParameter[1] > 0 ist

* TransitionParameter[2]

  • Angabe des Verschliffradius des Startpunktes bzw. zur vorherigen Bewegung relativ zur halben Weglänge der Bewegungen in [%]
  • Wert wird verwendet, wenn TransitionParameter[1] = 0 und TransitionParameter[2] > 0 ist

* TransitionParameter[3..12]

  • Reserviert für zukünftige Funktionserweiterungen

OrientationMode

L_MC4P_Orientation_Mode

Vorgabe der Orientierungsinterpolation für die WCS-Achsen

  • ShortestSpacialWay : Die Zielorientierung wird so angefahren, dass sich für die Summe der Bewegungen der kürzest mögliche Raumwinkel ergibt. Für 4D-Kinematiken ist dies gleichbedeutend mit mcShortestWay für die C-Achse. (default)
  • AxisIndividual : Die Bewegungsrichtung kann über den Eingang Direction für jede Orientierungsachse unabhängig vorgegeben werden.

Siehe auch: Richtungsvorgabe bei Modulo-Achsen

Direction

ARRAY[4..6] OF MC_DIRECTION

Richtungsvorgabe für als "Modulo" parametrierte Orientierungsachsen (WCS-Achsen). Der Eingang wird nur ausgewertet bei
OrientationMode:= L_MC4P_Orientation_Mode.AxisIndividual .

Index 4 ... 6: Hauptachsen A, B, C

Zulässige Auswahl:

  • mcPositiveDirection : Positive Richtung
  • mcNegativeDirection : Negative Richtung
  • mcShortestWay : Kürzester Weg (default)

Die Modi mcCurrentDirection , mcPositiveCycle und mcNegativeCycle werden nicht unterstützt.

Siehe auch: Richtungsvorgabe bei Modulo-Achsen

Ausgänge

Name

Datentyp

Wert/Bedeutung

Done

BOOL

TRUE

Positionierung erfolgreich beendet.

Busy

BOOL

TRUE

Abarbeitung läuft.

  • Der Ausgang Busy ist dann von Bedeutung, wenn eine Bewegungssteuerung durch mehrere FBs (BufferMode) erfolgt.

Active

BOOL

TRUE

Das Kommando des FBs wird aktuell ausgeführt.

CommandAborted

BOOL

TRUE

Das Kommando wurde durch einen anderen FB abgebrochen.

Error

BOOL

TRUE

Es ist ein Fehler aufgetreten. Details siehe ErrorID .

ErrorID

L_IE1P_Error

Wenn Error = TRUE: Fehlernummer zum aufgetretenen Fehler.