Typ
Über den Typ wird die Funktion aller in der Gruppe projektierten Überwachungen festgelegt.
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
| <keine Funktion> |
In der Gruppe können keine Überwachungen projektiert werden. Es ist aber möglich, weitere Untergruppen einzufügen, deren Typ eine Funktion anzeigt. Eine Gruppe mit dem Typ <keine Funktion> dient nur zur Strukturierung der Definitionen. |
| Bereichsüberwachung |
Eine Variable wird überwacht. Dabei können bis zu 6 Grenzen angegeben werden, bei deren Überschreitung durch den Variablenwert jeweils ein Bit einer als Ausgabevariable festgelegten Variablen gesetzt wird. In der Bereichsüberwachung teilen die Grenzen den Wertebereich der Überwachungsvariablen in einen Normal- und bis zu 6 Überwachungsbereiche. Im Normalbereich (Zwischen Grenze L/H) wird kein Bit in der Ausgabevariablen gesetzt. Außerhalb wird das entsprechende, dem Bereich zugeordnete Bit gesetzt. Anmerkung: Es ist also immer nur ein Bit aktiv.
|
| Grenzwertüberwachung |
Eine Variable wird überwacht. Dabei können bis zu 6 Grenzen angegeben werden. In der Grenzwertüberwachung werden die 6 Grenzen einzeln überprüft. Ist der zu überwachende Variablenwert höher/niedriger als eine obere/untere Grenze, wird das entsprechende Bit in der Ausgabevariablen gesetzt. Anmerkung: Es können also mehrere Bits gleichzeitig aktiv sein.
|
Parameter für
- Modul Prozessdatenüberwachung:
- Gruppe