Überwachung

Überwachungen werden im Tabelleneditor bearbeitet. Sie beinhalten u. a. folgende Funktionalität:

  • Angabe der zu überwachenden Variablen
  • Angabe der Überwachungskriterien (je nach gewähltem Typ der übergeordneten Gruppe)
  • Angabe der Aktion bei einem Überwachungsereignis

Parameter

Name Beschreibung
Ausgabevariable Name der Variablen, deren Wert bei einem Überwachungsereignis manipuliert wird
Bitnummer Ausgabevariable Legt das Bit innerhalb der Variablen fest, das die Funktion auslöst.
Definition aktiv Legt fest, ob die Objektdefinition gültig ist.
Grenze H/HH/HHH 1./2./3. obere Grenze, bei deren Überschreiten des überwachten Variablenwertes ein Überwachungsereignis ausgelöst wird
Grenze L/LL/LLL 1./2./3. untere Grenze, bei deren Unterschreiten des überwachten Variablenwertes ein Überwachungsereignis ausgelöst wird
Hysterese Toleranz zum Unterdrücken von Störungen auf dem überwachten Wert
Kommentar Wahlfreier Kommentar zum Objekt.
Name Name des Objektes.
Überwachungsvariable Variable, deren Wertänderung ein Überwachungsereignis auslöst

Siehe auch