SegmentBar

Aus Segmenten bestehendes Balkendiagramm für die Anzeige eines Prozessvariablenwertes.

Symbol

Menüband

Start > Steuerelemente > Ein-/Ausgabe > Variablenausgabe > SegmentBar

Das Steuerelement SegmentBar zeigt vertikal angeordnete Segmente an, die durch ihre Füllfarbe den angebundenen numerischen Wert einer Prozessvariablen repräsentieren, sowie eine Skala mit Skalenwerten. Die SegmentBar wird z. B. zur Anzeige eines Energiewertes verwendet.

Die Segmente (blau) des Steuerelements SegmentBar stellen den aktuellen Wert der angebundenen Prozessvariablen dar.

Funktionalitäten

Das Steuerelement unterstützt folgende Funktionalität:

Style

Die SegmentBar gibt es in folgenden Styles: Lenze.Default, LenzeCyan.Default, Custom.Default.

Aufbau und Eigenschaften der SegmentBar

Die SegmentBar und ihre Elemente

Das Steuerelement enthält drei interne Container für das Label, die Bars und die Skala sowie die Wertanzeige.

Layout

Legt die Höhe des gesamten Steuerelements fest. Standardmäßig ist die Eigenschaft in allen Styles auf 300 px eingestellt. Die Breite ist im LenzeCyan.Default auf 80 px begrenzt.

Appearance

In dieser Kategorie kann das Aussehen der Barsegmente konfiguriert werden. Im Style "Lenze.Default" gibt es 10 Segmente mit einem Abstand von 7 px, während die Anzahl im "LenzeCyan.Default" 25 px beträgt, die 5 px voneinander entfernt sind. Getreu des grundsätzlichen Stils der beiden Varianten sind die Kanten im "Lenze.Default" runder, im "LenzeCyan.Default" ist die entsprechende Eigenschaft "BorderRadius" auf 0 px gesetzt.

Verwandte Themen: