Rezeptdaten

Die Daten eines individuellen Rezeptes bestehen aus Variablen, Informationsblöcken, Notizen und einer Änderungshistorie.

Ein Rezept besteht aus mehreren Datenblöcken. Die Variablen und der Informationsblock sind verbindlich, die Notizen und die Änderungshistorie sind optional.

Der Pufferstatus gehört nicht direkt zu den Rezeptdaten, wird aber zur Laufzeit auch im Rezeptpuffer verwaltet.

Die Variablen, Notizen und Änderungshistorie werden im sogenannten Rezeptpuffer (s. u.) gespeichert. Dieser kann dann komplett in eine Rezeptdatei gespeichert werden.

Die Variablenwerte können aus dem Rezeptpuffer in den Prozess geschrieben werden.

Pufferstatus
Zeigt den Status der Rezeptdaten im Rezeptpuffer an.
Informationsblock
Enthält Metadaten über die Verarbeitung eines Rezeptes.
Variablen
Liste von Prozessvariablen, enthält den Namen, den Wert und den Datentyp.
Informationsvariablen
Prozessvariablen, die den Namen eines Rezeptes speichern.
Notizen
Vom Bediener individuell eingegebene Texte.
Änderungshistorie
Speichert automatisch erkannte Änderungen an den Rezeptwerten.