Fehlermeldungen

Beim Export oder Import können je nach eingestellten Optionen folgende Fehler auftreten:

Fehler

Nummer

Funktion

Typ

Beschreibung

Der Typ der Datei "{Dateiname}" konnte nicht ermittelt werden!

100

Allgemein

F

Die übergebene Projektdatei konnte nicht gelesen werden.

Die Importdatei konnte nicht gelesen werden.

  • Kontrollieren Sie, ob die Datei die korrekte Dateiendung hat oder beschädigt ist. Öffnen Sie dazu die Datei in dem zugehörigen Standardprogramm.

Die Datei "{Dateiname}" konnte nicht gefunden werden!

101

Allgemein

F

Beim Aufruf über die Kommandozeile wurde für die Projektdatei oder Importdatei ein ungültiger Dateiname angegeben.

Es wurde eine fehlerhafte Vorlagendatei "Template.xls" gefunden: ...

102

Allgemein

W

Die Struktur der Datei "Template.xls" ist fehlerhaft. Die Datei wird daraufhin ignoriert. Siehe hierzu den Hinweis in Kapitel Dateityp.

In der Importdatei fehlt die Tabelle "{Tabellenname}"!

103

Allgemein

F

Die Struktur der Importdatei ist fehlerhaft.

  • Öffnen Sie die Importdatei mit dem zugehörigen Standardprogramm und korrigieren Sie den Tabellennamen.

In den Importdaten fehlt die Spalte "{Spaltenname}"!

104

Allgemein

F

Die Struktur der Importdatei ist fehlerhaft.

  • Öffnen Sie die Importdatei mit dem zugehörigen Standardprogramm und korrigieren Sie die Spaltennamen. Vergleichen Sie die Importdatei evtl. mit einer frisch exportierten Datei.

In der Importdatei fehlen Daten: "{Bezeichnung}"!

105

Allgemein

F

Die Struktur der Importdatei ist fehlerhaft. Es fehlen evtl. bestimmte Zeilen mit notwendigen Bezeichnungen oder andere notwendigen Basisinformationen.

  • Öffnen Sie die Importdatei mit dem zugehörigen Standardprogramm und korrigieren Sie die fehlenden Bezeichnungen. Vergleichen Sie dazu die Importdatei mit einer frisch exportierten Datei.

Ungültiger Kommandozeilenparameter {Position}: {Befehl}

150

Allgemein

F

Beim Aufruf über die Kommandozeile konnte der Hauptbefehl (-E/-I/-H/-O) zur Auswahl der Funktion nicht erkannt werden. Im Fehler wird die Position und der ungültige Befehl mit aufgeführt (siehe Kommandozeilenaufruf (Übersetzungsmanager) für alle Fehlernummern von 150 bis 160).

Ungültige Anzahl Kommandozeilenparameter!

151

E/I

F

Beim Aufruf über die Kommandozeile wurden zu wenig Parameter angegeben.

Unbekannter Kommandozeilenparameter {Position}: {Parameter}

152

E/I

F

Beim Aufruf über die Kommandozeile konnte ein Parameter nicht erkannt werden. Im Fehler wird die Position und der ungültige Parameter mit aufgeführt.

Keine Quellsprache angegeben!

153

E

F

Der Kommandozeilenparameter "Source" für die Auswahl der Quellsprache wurde nicht gefunden.

Keine Zielsprache(n) angegeben!

154

E

F

Es muss mindestens eine Zielsprache für den Export im Kommandozeilenparameter "Target" angegeben werden.

Projektdatei enthält nicht die angegebene Quellsprache {0}!

155

E/I

F

Im Kommandozeilenparameter "Source" wurde für die Auswahl der Quellsprache eine Sprache angegeben, die im Projekt nicht vorhanden ist.

  • Kontrollieren Sie die Schreibweise der angegebenen Sprache und überprüfen Sie das Projekt.

Projektdatei enthält nicht die angegebene Zielsprache {0}!

156

E/I

F

Im Kommandozeilenparameter "Target" wurde für die Auswahl der Zielsprache eine Sprache angegeben, die im Projekt nicht vorhanden ist.

  • Kontrollieren Sie die Schreibweise der angegebenen Sprache und überprüfen Sie das Projekt.

Maximal {Anzahl} Zielsprachen selektierbar!

157

E

F

Beim Export können bei dem Dateityp "Excel" zur Quellsprache maximal 2 Zielsprachen ausgewählt werden.

  • Wählen Sie den Dateityp "ExcelX".

Maximal {Anzahl} zusätzliche Sprachen selektierbar!

158

E

F

Beim Export können bei dem Dateityp "Excel" insgesamt 3 Sprachen ausgewählt werden. Die Summe ergibt sich aus der Quellsprache, den Zielsprachen und den zusätzlichen Sprachen (siehe auch Fehler #157).

Bei der Option MF:1 muss der Name der Exportdatei den Platzhalter "{language}" enthalten.

159

E

F

Bei aktivierter Kommandozeilenoption MultiFiles (MF:1) muss im übergebenen Zieldateinamen (ExportFileName) der Platzhalter {language} enthalten sein.

  • Achten Sie auf die exakte Schreibweise und Kleinschreibung.

Unbekannte Sprache!

160

E/I

F

Bei der Angabe einer Sprache konnte aus dem Text des Kommandozeilenparameters keine gültige Sprache ermittelt werden.

  • Prüfen Sie die exakte Schreibweise für den Sprachparameter.

Die Entwicklersprache im Projekt unterscheidet sich von der Quellsprache in der Importdatei!

161

I

F/W

Beim Aufruf über die Kommandozeile wird dies als Fehler gewertet und der Import abgebrochen. Beim Aufruf mit Benutzeroberfläche wird nur eine Warnung angezeigt. Der Import ist trotzdem möglich.

Der Text wurde beim Einlesen möglicherweise abgeschnitten!

200

I

W

Ist die Importdatei eine Excel-Datei (xls-Format), werden lange Texte beim Einlesen automatisch auf maximal 255 Zeichen begrenzt. Es kann nicht festgestellt werden, ob der Text in der Excel-Datei länger ist.

  • Für den Austausch von Übersetzungen sollte ein anderes Dateiformat (z. B. Text) verwendet werden.

  • Die Excel-Datei in Excel als Textdatei mit Tabulator-getrennten Einträgen speichern und diese erneut importieren.

  • In Excel die Datei laden, alles markieren, kopieren und über die Zwischenablage importieren.

Der Text ist im Projekt nicht leer!

201

I

W

Ist die Option Nur Texte importieren, die im Projekt leer sind aktiviert, so muss der Text der Zielsprache im Projekt noch leer sein. Ist bereits eine Übersetzung vorhanden, so wird nichts importiert.

Die Textdefinition existiert im Projekt nicht mehr!

202

I

W

In der Importdatei ist ein Text vorhanden, der keinem Text im Projekt zugeordnet werden kann. Der Text wird beim Importieren ignoriert.

Die Textgruppe existiert im Projekt nicht mehr!

203

I

W

In der Importdatei ist ein Text vorhanden, der keiner Textgruppe im Projekt zugeordnet werden kann. Der Text wird beim Importieren ignoriert.

Text zu lang: Der Text darf maximal 255 Zeichen enthalten!

Text zu lang: Der Text darf maximal 1024 Zeichen enthalten!

250

E/I

F

Beim Exportieren in eine Excel-Datei (xls-Format) bzw. beim Importieren in eine Projektdatei im Access-Format ist die Länge eines Textes auf 255 Zeichen beschränkt.

  • Bei neueren Projekten mit der Projektdatei im Access-Format kann mit der Option Maximale Textlänge die maximale Textlänge von 255 auf 1024 Zeichen erhöht werden.

  • Beim Export sollte ein anderer Dateityp gewählt werden.

  • Tritt dieser Fehler beim Import auf, so muss die Projektdatei in das neue Format konvertiert werden.

Vollständiger Textgruppenname zu lang: Der Name darf maximal 255 Zeichen enthalten!

251

E

F

Beim Exportieren in eine Excel-Datei (xls-Format) darf der vollständige Name der Textgruppenhierarchie nicht länger als 255 Zeichen sein.

  • Beim Export sollte ein anderer Dateityp gewählt werden.

Datensatz zu lang: Das Hinzufügen des Textes führt zu einer Datensatzlänge > 2kB!

252

E/I

F

Beim Exportieren in eine Excel-Datei (xls-Format) bzw. beim Importieren in eine Projektdatei im Access-Format ist die Gesamtgröße eines Datensatzes (eine Zeile) technisch bedingt auf ca. 2 kB beschränkt.

  • Beim Export sollte ein anderer Dateityp gewählt werden.

  • Tritt dieser Fehler beim Import auf, so muss entweder die Anzahl der Sprachen reduziert werden oder die Projektdatei konvertiert werden.

Texte in Projekt und Importdatei sind unterschiedlich!

253

I

F

Ist die Option Nur Texte importieren, die bei der Quellsprache im Projekt und in der Importdatei identisch sind aktiviert, so müssen die genannten Texte übereinstimmen.

  • Text im Projekt prüfen, evtl. korrigieren und erneut importieren.

  • Neue Übersetzung des Textes anfordern und erneut importieren.

Fehler bei den Textparametern!

254

I

F

Ist die Option Nur Texte mit korrekten Textparametern importieren aktiviert, so müssen die Textparameter des zu importierenden Textes mit den Parametern des Textes in der Quellsprache im Projekt übereinstimmen. Geprüft wird die Anzahl, die Nummerierung und der Typ der Parameter.

  • Text in der Importdatei korrigieren und erneut importieren.

  • Neue Übersetzung des Textes anfordern und erneut importieren.

Der Unicode-Text kann nicht in die notwendige ANSI-Codepage konvertiert werden!

255

I

F

Es gibt einige Unicode-Zeichen, die keine Entsprechung in der CodePage haben.

  • Der Ausgangstext muss umgearbeitet werden. Die aufgelisteten Zeichen müssen durch andere ersetzt werden.

  • Es sollten nur Zeichen für die entsprechende Sprache verwendet werden, z. B. sollten nicht kyrillische und griechische Zeichen in der Übersetzung vermischt werden.

  • Dieser Fehler tritt nur beim Import von Texten in ein VisiWinStudio-Projekt (*.vws) auf.

  • VisiWinStudio verarbeitet die Texte nicht im Unicode-Format sondern im ANSI-Format. Dieses arbeitet mit sogenannten CodePages, um länderspezifische Zeichen zu verarbeiten. Beim Importieren müssen die Zeichen aus den Unicode-basierten Dateien (Excel, XLIFF) also in die länderspezifische CodePage konvertiert werden. Die ANSI-CodePage deckt meist nicht den gesamten Unicode-Zeichensatz ab, weswegen dieser Fehler auftritt.

Unerwarteter Fehler

299

E

F

Beim Exportieren in eine Excel-Datei (XLS-Format) ist ein Fehler aufgetreten, der nicht genau benannt werden kann. Evtl. sind in der Fehlerprotokolldatei des Programms weitere Informationen aufgezeichnet.

  • Beim Export sollte ein anderer Dateityp gewählt werden.

E

Export

I

Import

F

Fehler

W

Warnung