Funktionalität der Steuerelemente

Die Steuerelemente im »EASY UI Designer« stellen je nach Typ verschiedene Grundfunktionalitäten zur Verfügung. Welches Steuerelement welche Funktionalität beinhaltet, finden Sie im jeweiligen Kapitel, welches das Steuerelement beschreibt. Hier ist eine generelle Übersicht der vorhandenen Funktionalitäten.

Anbindung an eine Prozessvariable

Die meisten Steuerelemente im »EASY UI Designer« können eine Verbindung zu einer Prozessvariablen herstellen. Diese wird im EASY UI Designer Systemmodul Variablen definiert. Das Steuerelement zeigt den Wert dieser Variablen alphanumerisch an oder visualisiert den Wert grafisch. Mit einigen Steuerelementen kann dieser Wert auch vom Bediener eingegeben oder verändert werden.

Binäre Prozessvariable

Einige Steuerelemente können nur auf eine binäre Variable zugreifen. Hier kann nur der Wert true oder false verarbeitet werden.

Analoge Prozessvariable

Einige Steuerelemente können auf eine analoge Variable zugreifen. Es werden ganzzahlige Werte oder Fließkommazahlen verarbeitet. Optional kann eine Einheitenumrechnung aktiviert werden.

Spezifische Prozessvariable

Einige Steuerelemente können nur auf Variablen von einem bestimmten Datentyp zugreifen wie z. B. VT_DATE oder VT_BSTR. Einige unterstützen den Zugriff auf beliebige Datentypen.

Gepufferte Eingaben

Eingabesteuerelemente können die Benutzereingabe so lange speichern, bis sie bestätigt oder verworfen wird.

Grenzen

VisiWin Eingabesteuerelemente können überprüfen, ob die Eingabe im erlaubten Wertebereich liegt. Ist dies nicht der Fall, dann wird dies durch einen Text oder eine Farbe angezeigt. Bei Ausgabesteuerelementen legen die Grenzen den darstellbaren Bereich fest.

Statuslisten

Einige Ausgabesteuerelemente zeigen einen Status mit Hilfe von Grafik, Text, oder Farbe abhängig vom Wert der angebundenen Variablen an.

Wert

Darstellung des Variablenwertes im Steuerelement.

Referenzwert

Startwert für den Ring oder den Balken im Ausgabesteuerelement.

Datum

Darstellung des Wertes einer Variablen vom Typ VT_DATE im Steuerelement.

Zeit

Darstellung des Wertes einer Variablen vom Typ VT_DATE im Steuerelement.

Datums- und Zeitformatierung

Einstellungen für die Formatierung des Datums und der Uhrzeit.

Anbindung an die Sprachumschaltung

Viele Steuerelemente sind an die EASY UI Designer Sprachumschaltung angebunden zur Anzeige eines Textes in verschiedenen Sprachen.

Text

Darstellung eines Textes im Steuerelement, teilweise gesteuert durch einen Variablenwert.

Beschriftung

Darstellung eines Beschriftungstextes zusätzlich zum Variablenwert.

Überschrift

Darstellung eines Textes am oberen Rand eines Steuerelementes als Überschrift.

Untertitel

Darstellung eines zusätzlichen Textes unterhalb der Überschrift in einem Steuerelement.

Fehlertext

Darstellung eines Textes im Steuerelement im Falle eines Fehlers.

Hilfetext

Darstellung eines Textes als Hilfe oder Hinweis für die richtige Eingabe.

Haupttext

Darstellung eines Textes in einem Listeneintrag.

Zweittext

Darstellung eines Textes in einem Listeneintrag zusätzlich zum Haupttext.

Wasserzeichen

Darstellung eines Textes als Platzhalter, Hinweis oder Beispiel für die Eingabe.

Einheit

Darstellung einer Maßeinheit zusätzlich zum Variablenwert.

Layout, Darstellung, Grafiken, Farben

Über verschiedene Eigenschaften kann die grafische Darstellung eines Steuerelementes beeinflusst werden. Dies betrifft vor allem Elemente wie z. B. Symbole, Farben, Rahmen oder Schatten.

Layout

Größe, Abstände und Position von Steuerelementen.

Darstellung

Grafische Darstellung des Steuerelements: Hintergrund, Rahmen, Schatten, Transparenz und Sichtbarkeit.

Grafiken

Darstellung einer Grafik oder mehrerer Grafiken in einem Steuerelement.

Farben

Standardfarben und statusabhängige Farben für den Hintergrund, den Text und andere Bestandteile eines Steuerelements.

Zustand

Unterschiedliche Darstellung eines Steuerelements je nach seinem Zustand.

Themes

Unterschiedliche Darstellung von Steuerelementen je nach gewähltem Farbschema.

Elemente

Skala

Darstellung einer numerischen Skala.

Skalenwerte

Darstellung von Werten auf der numerischen Skala.

Anzeige für Wert und Einheit

Darstellung des Variablenwertes und der Einheit im Steuerelement.

Auswahlliste

Aufklappbare Liste mit Listeneinträgen, von denen nur einer aktiviert werden kann.

Weitere Funktionalitäten

Anbindung an die Benutzerverwaltung

Anbindung des Steuerelementes an die VisiWin Benutzerverwaltung z. B. zum Sperren der Bedienung eines Steuerelementes.

Navigation

Darstellung bestimmter Inhalte durch eine Interaktion des Bedieners mit dem Steuerelement.

Alarmfilter

Für Alarmsteuerelemente wie z. B. AlarmList können Filter aktiviert werden, die nur bestimmte Alarme für die Anzeige im Steuerelement zulassen.